DOCA0270KO-01

전동기 1방향 - SIL 정지, W. Cat 3/4

주의: 표준 IEC 61508을 준수하는 안전 무결성 수준. ISO 13849를 준수하는 배선 카테고리 3 및 카테고리 4.

배선(아래 범례 표 참조)

범례

SS-1 SIL 스타터 1
SS-2 SIL 스타터 2
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?