DOCA0270KO-01

활용 범주 AC-3

AC-3 카테고리에서 필요한 전기 내구성에 따라 선택(≤ 440V 사용)

  • 3상 비동기 농형 유도 전동기는 전동기가 가동 중인 동안 차단 발생을 제어합니다.

  • 카테고리 AC-3의 전류 차단(Ic)은 모터의 정격 작동 전류(Ie)와 같습니다.

작동 전력(kW, hp) - 50Hz

예시:

  • 비동기형 전동기

    • P = 5.5 kW (7.4 hp) − Ue = 400 V − Ie = 11 A − Ic = Ie = 11 A 또는

    • P = 5.5 kW (7.4 hp) − Ue = 415 V − Ie = 11 A − Ic = Ie = 11 A

  • 500만 회의 운영 주기를 거쳐야 합니다.

  • 위의 선택 곡선은 필요한 스타터 용량을 나타냅니다. TPRS•025.

AC-3 카테고리에서 필요한 전기 내구성에 따라 선택(Ue = 660/690 V)

  • 3상 비동기 농형 유도 전동기는 전동기가 가동 중인 동안 차단 발생을 제어합니다.

  • 카테고리 AC-3의 전류 차단(Ic)은 모터의 정격 작동 전류(Ie)와 같습니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?