예측 경보 예 - 펌프 아바타
다음은 펌프에 대한 예측 경보 avatar 를 설정하는 방법에 대한 작동 예입니다. 보호 기능과 PV 입력 조건을 결합하면 아래 표시된 것처럼 펌프 예측 경보 avatar 를 설정할 수 있습니다. 기억하십시오, 이것들은 단지 예시들입니다. 예측 경보를 사용자 지정 구성하여 avatars 특정 애플리케이션에 대해 보다 정확한 경보를 제공할 수 있습니다.
예측 경보 메시지 예 - 펌프 아바타
보호 유형 |
경보 입력 센서 유형 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
온도 |
압력 |
흐름 |
진동 |
일반 경보 |
||
PV 입력 트리거 |
||||||
PVInput < 저온 |
PVInput < 저압 |
PVInput < 저속 흐름 |
PVInput1 < 저속 흐름 밸브
및 |
PVInput > 고진동 |
모든 PVInput 트리거 = 없음(구성되지 않음) |
|
열 과부하 |
높은 점성 |
X |
마찰 힘 증가 |
임펠러 잼 |
정렬 또는 베어링 확인 |
기계적 봉인, 구부러진 샤프트 또는 임펠러 잼 |
전동기 과열 |
X |
시운전 또는 씰 마모 |
임펠러 또는 중성 슬러지의 재료(샌드/실트) |
시운전 또는 밀폐 또는 밸브 닫힘에 대한 라인 검사 |
정렬 또는 베어링 확인 |
냉각, 높은 실내 온도, 밀폐 경보 없음 또는 냉각 시간 없이 여러 번 시동 |
잼 |
X |
컷아웃 합선, 호스의 차단, 막힘, 또는 동결, 한쪽 파손 |
임펠러 잼 |
밸브 막힘 또는 차단된 임펠러 석션 입구 또는 누출 |
임펠러 검사 |
인펠러 잼 또는 파손이거나 변환기 또는 공기 차단 점검 |
저전류 |
X |
시운전 |
입구 막힘 또는 밸브 닫힘 검사 |
캐비테이션 또는 시운전 |
임펠러 검사 |
커플링 점검, 라인 점검, 차단 점검, 입구 점검 |
과전류 |
높은 점성 |
펌프 마모 또는 파손된 파이프 |
닫힌 방전 밸브 또는 방전 캐비테이션 |
X |
정렬 또는 베어링 확인 |
샤프트 또는 불량 베어링을 바인딩하거나 인펠러 점검 |
없음 |
PV 저온 |
PV 저압 |
PV 흐름 낮음 |
흐름 없음 및 높은 PV 진동 |
PV 진동 높음 |
X |