트립 초기화 명령
참고: 초기화 기능은 부하의 즉각적 에너지화, PLC로부터의 활성 명령 또는 강제 모드 기능으로 이어질 수 있습니다.
![]() |
---|
의도하지 않은 장비
작동
보호 기능을 초기화하기
전에, 이 기능이 안전치
못한 상황으로 이어지지
않는다는 것을 확인하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
|
트립 초기화 명령을 받은 후와 모든 트립 초기화 조건이 모든 보호 기능에 충족되는 경우에만 트립된 TeSys 아바타가 보호 트립을 초기화할 수 있습니다. 이 메커니즘은 트립 후 정의된 모든 정상 작동 조건이 다시 충족될 때만 정상 작동이 재개되도록 하는 데 도움이 됩니다.
보호 기능이 아바타를 트립시킨 경우 다음 두 가지 상황이 모두 발생할 때까지 아바타는 트립된 상태로 유지됩니다.
-
작동 조건은 보호 기능의 트립 초기화 조건과 다시 일치합니다.
-
아바타는 트립 초기화 명령을 수신합니다.
트립 초기화 명령은 지정된 아바타에 대해 활성화된 모든 보호 기능에 적용됩니다. 하지만:
-
트립 초기화 조건이 충족되는 보호 기능에 대해서만 트립 상태 출력이 false로 설정됩니다.
-
트립 초기화 조건이 충족되지 않은 보호 기능에 대해 트립 상태 출력이 true로 설정된 상태로 유지됩니다.
작동된 아바타에는 하나 이상의 트립된 보호 기능이 있습니다(트립 상태가 true로 설정된 경우).
같은 논리에 따르면, 트립되지 않은 아바타는 보호 기능을 수행하지 않습니다(트립 상태가 true로 설정된 보호 기능 없음).
작동된 보호 기능은 컨트롤러를 통해 또는 디지털 도구 중 하나를 사용하여 자동 초기화 기능을 초기화할 수 있습니다.
다음 표에서는 모든 아바타에 대한 이력(이력)을 포함한 트립 초기화 조건을 설명합니다.
트립 초기화 조건
보호 기능 |
트립 초기화 조건 |
---|---|
열 과부하 |
열 용량이 열 임계값 초기화 미만으로 감소했습니다(이력 없음). |
전동기 과열 |
전동기 온도가 전동기 과열 임계값 초기화 미만으로 감소했습니다(이력 없음). |
전류 위상 불균형 |
전류 불균형 상태가 전류 위상 불균형 트립 - 수준 미만으로 감소했습니다. |
전류 위상 손실 |
전류 불균형 상태가 전류 위상 손실 트립 수준 미만으로 감소했습니다. |
잼 |
최대 위상 전류가 잼 트립 수준 미만으로 감소했습니다. |
저전류 |
평균 전류가 저전류 트립 수준 이상으로 증가했습니다. |
긴 시동 |
평균 전류가 30% Ir 미만으로 감소했습니다(이력 없음). |
과전류 |
최대 위상 전류가 과전류 트립 수준 미만으로 감소했습니다. |
정지 |
최대 위상 전류가 트립 정지 수준 미만으로 감소했습니다. |
접지 전류 |
접지 전류가 접지 전류 트립 수준 미만으로 감소했습니다. |
전류 위상 역상 |
평균 전류가 30% Ir 미만으로 감소했습니다(이력 없음). |
위상 구성 |
평균 전류가 30% Ir 미만으로 감소했습니다(이력 없음). |
지정된 경우 보호 기능은 트립 초기화 조건에 5% 이력 값을 적용합니다. 그러면 보호 기능의 동작이 안정됩니다. 트립 초기화는 정상 조건과 이 초과 5% 여백이 복구되는 경우에만 승인됩니다.
예를 들어, 최대 위상 전류가 정의된 잼 트립 수준을 초과할 때 잼 보호 기능은 트립을 트리거합니다. 최대 위상 전류가 잼 트립 수준에서 5% 미만으로 감소할 때 트립 초기화 조건이 충족됩니다.
또한, 보호 기능에 대한 트립 사용가능 매개 변수를 사용 안 함으로 설정하면 해당 보호 기능에 대한 트립 초기화 조건이 충족됩니다.