DOCA0270KO-01

전동기 과열

전동기 과열 보호 기능은 사용 가능한 온도 센서 매개 변수가 활성화된 TeSys avatars에만 사용할 수 있습니다. 이 avatars 에는 보호 모터와 관련된 온도 센서에서 온도 입력에 연결되는 아날로그 I/O 모듈이 포함됩니다.

사용 설정된 경우 이 보호 기능은 다음을 수행합니다.

  • 전동기 온도가 전동기 과열 경보 수준을 초과할 때 전동기 과열 경보를 표시합니다.

  • 전동기 온도가 전동기 과열 트립 수준을 초과할 때 전동기 과열 트립을 트리거합니다. 이는 전동기 과열 트립 지연보다 긴 시간 동안 가능합니다.

전동기 과열 트립 초기화 매개 변수는 트립 초기화가 허용되기 전에 온도가 떨어져야 하는 비율 미만으로 설정합니다.

전동기 과열 트립 및 경보

A

전동기 온도

B

전동기 온도 ≥ 전동기 과열 경보 수준

C

전동기 온도 ≥ 전동기 과열 트립 수준

D

경보

E

트립

T

전동기 과열 트립 지연

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?