트립 자동 초기화 기능
참고: 자동 초기화 기능은 부하의 즉각적 에너지화, PLC로부터의 활성 명령 또는 강제 모드 기능으로 이어질 수 있습니다.
![]() |
---|
의도하지 않은 장비
작동
안전치 못한 상황을
초래하지 않도록 이
기능을 구성하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
|
자동 초기화 기능은 오퍼레이터의 개입 없이 트립 초기화 명령을 자동으로 트리거합니다. 이 기능은 TeSys™ 아바타의 열 그룹, 전기 그룹 및 부하 보호 그룹에 대해 별도로 구성할 수 있습니다.
다음 표에서는 자동 초기화 그룹을 정의합니다.
자동 초기화 그룹
자동 초기화 그룹 |
보호 트립 원인 |
---|---|
부하 보호 |
잼 |
긴 시동 |
|
정지 |
|
저전류 |
|
과전류 |
|
열 보호 |
열 과부하 |
전동기 과열 |
|
전기 보호 |
위상 구성 |
전류 위상 불균형 |
|
전류 위상 손실 |
|
접지 전류 감지 |
|
전류 위상 역상 |
각 그룹에 대해 다음을 구성할 수 있습니다.
-
초기화 시도 전 지연
-
초기화 시도를 반복하는 기능
자동 초기화 기능은 결국 트립 초기화 명령으로 작동합니다. 트립된 보호 기능은 트립 초기화 조건이 충족된 경우에만 초기화됩니다.
각 보호 기능 그룹에 대해 두 개의 매개 변수를 구성할 수 있습니다.
-
자동 초기화 타이머는 보호 기능이 트립 조건의 존재를 감지(및 트립 작동)하는 순간과 첫 자동 초기화 시도 사이의 지연입니다. 실제 초기화는 지연 시간이 경과하고 트립 초기화 조건이 충족된 후에만 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 지연 시간이 60초로 설정되었고 시스템이 트립 초기화 조건을 충족하는 데 70초 정도 걸릴 경우, 초기화는 70초 경과 후 이뤄집니다(즉, 두 규칙을 모두 만족하는 가장 짧은 기간). 트립 초기화 조건을 충족하는 데 50초 정도 걸릴 경우, 지연 시간은 여전히 적용되고 초기화는 60초 후 이뤄집니다.
-
자동 초기화 다시 시도 최대 수는 이전의 시도가 성공적이지 못했을 경우(가령, 트립을 발생시키는 외부 조건이 여전히 존재하는 경우) 이뤄지는 초기화 횟수를 지정합니다. 자동 초기화 다시 시도 최대 수 매개 변수가 A로 설정되었으면, 초기화 시도는 완료될 때까지 무기한 반복됩니다. 그렇지 않으면 지정된 초기화 수만 시도됩니다.
이 매개 변수는 그룹 내의 각 보호 기능에 적용됩니다. 지정된 그룹 내에서 여러 보호 기능이 트립된 경우 지연, 트립 초기화 조건 기준 및 다시 시도 최대 설정은 해당 그룹의 모든 트립된 기능에 적용됩니다. 예를 들어, 정지 및 긴 시동 보호 기능이 모두 작동되면 자동 초괴화는 부하 보호 그룹에 대한 지연 설정이 경과한 후에만 트립 초기화를 트리거하고 두 보호 기능에 대해 트립 초기화 조건이 충족됩니다.
그룹 자동 초기화 다시 시도 카운터는 매번 다시 시도할 때마다 증가합니다. 이 설정은 트립 초기화 성공 후 1분(추가 트립 없이)으로 초기화됩니다.
다음 표에서는 자동 초기화 매개 변수에 대해 설명합니다.
자동 초기화 매개 변수
설정 이름 |
설명 |
값 범위 |
단위 |
디폴트 값 |
증분 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
부하 보호 |
자동 초기화 다시 시도 최대 수 |
자동 초기화 작동을 제한하는 매개 변수 |
0–10 (A) |
— |
0 |
1 |
자동 초기화 타이머 |
자동 초기화를 트리거하는 타이머 |
0–65,535 |
초 |
60 |
1 |
|
열 보호 |
자동 초기화 다시 시도 최대 수 |
자동 초기화 작동을 제한하는 매개 변수 |
0–10 (A) |
— |
A |
1 |
자동 초기화 타이머 |
자동 초기화를 트리거하는 타이머 |
0–65,535 |
초 |
480 |
1 |
|
전기 보호 |
자동 초기화 다시 시도 최대 수 |
자동 초기화 작동을 제한하는 매개 변수 |
0–10 (A) |
— |
0 |
1 |
자동 초기화 타이머 |
자동 초기화를 트리거하는 타이머 |
0–65,535 |
초 |
1,200 |
1 |