DOCA0270KO-01

운영 및 유지보수 도구

운영 및 유지보수 도구(OMT)는 웹 기반이며 기술자가 전기 패널을 열지 않고도 문제를 해결하고 아일랜드를 진단할 수 있도록 태블릿과 함께 사용하는 데 최적화되었습니다. 작동 및 유지보수 도구는 작동, 유지보수 및 문제 해결에 도움이 되는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

  • 사용자 지정 사용자 인터페이스

  • 보안 로그인을 위한 사용자 액세스 및 권한 관리

  • 장치 동작, 부하 동작 및 에너지 소비량 모니터링

  • 유지보수를 용이하게 하는 테스트 모드 및 강제 모드

  • 아일랜드의 상태를 확인하고 TeSys 아바타를 모니터링하는 진단

  • 제어 패널을 사용하여 직접 아일랜드를 운영

  • 기계 가동 중단 시간을 방지하는 유지보수 경보

  • 자산 관리를 위한 제품 데이터 액세스

  • QR 검사를 통한 엔지니어링 도구의 접근성

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?