DOCA0270KO-01

테스트 모드 종료

테스트 모드 활동을 완료하고 나면 테스트 모드를 수동으로 종료하여 아일랜드를 작동 상태로 되돌려야 합니다.

  1. 진단 보기 패널을 클릭합니다.

  2. 테스트 모드 종료 버튼을 클릭합니다.

    테스트 모드 종료

  3. 팝업이 나타납니다. 테스트 모드를 종료할지 확인하려면 확인을 클릭합니다.

    주의: 상단의 상태 배너는 시스템이 더 이상 테스트 모드가 아님을 나타냅니다.

    테스트 모드 종료 확인

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?