DOCA0270KO-01

전원 인터페이스 모듈

전원 인터페이스 모듈(PIM)의 특징은 다음과 같습니다.

  • 전기 및 열 보호 기능

  • 디지털 자산 관리

전원 장치를 포함하는 TeSys 아바타는 전압 인터페이스 모듈이 TeSys island 에 설치된 경우 완전 부하 에너지 모니터링을 제공할 수 있습니다.

PIM을 아날로그 I/O 모듈에 연결하여 외부 센서를 통해 온도를 측정할 수 있습니다. PIM은 외부 장치에 제공된 현재 전원을 제어하고 모니터링할 수도 있습니다.

PIM의 기본 기능은 다음과 같습니다.

  • 부하와 관련된 전기 다운스트림 데이터 측정

  • TeSys island 에 전압 인터페이스 모듈이 설치되어 있을 때 에너지 모니터링 데이터 제공

PIM이 연결되었습니다:

  • 회로 차단기로 업스트림

  • 접촉기, 소프트 스타터 또는 가변속 드라이브와 같은 외부 전원 장치의 다운스트림

PIM은 운영 데이터를 보내고 명령을 수신하는 버스 커플러와 통신합니다.

전원 인터페이스 모듈 용량

전력 용량

암페어

참조

kW

hp

4

5

0.18-9

TPRPM009

18.5

20

0.76-38

TPRPM038

37

40

4-80

TPRPM080

전원 인터페이스 모듈 기능

플랫 케이블(모듈과 왼쪽에 연결하는 경우)

QR 코드

LED 상태 표시기

이름 태그

업스트림 전력 연결

다운스트림 전력 연결

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?