DOCA0270KO-01

SoMove™ 프로젝트 파일

작동 중인 마이크로 SD 카드를 사용할 수 없고 FDR이 옵션이 아닌 경우 버스 커플러를 교체하려면 이 옵션을 사용합니다.

전제 조건 SoMove 프로젝트 파일은 TeSys island DTM을 사용하여 대체 버스 커플러에 로드할 수 있습니다.

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
장비를 켜거나 내부에 작업하기 전에 모든 전력을 끄십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
  1. 아일랜드에서 모든 전원 플러그를 뽑으십시오.

  2. 설치된 경우 기존 버스 커플러에서 마이크로 SD 카드를 제거합니다.

  3. 마이크로 SD 카드를 옆에 둡니다. 마이크로 SD 카드를 교체 버스 커플러에 삽입하지 마십시오.

  4. DIN 레일에서 기존 버스 커플러를 제거하고 TeSys™ 아일랜드 설치 가이드의 버스 커플러 설치에 기술된 지침에 따라 교체 모듈을 설치합니다.

  5. 전력 장치를 아일랜드에 적용하여 부트 프로세스를 시작합니다. LED의 색이 아일랜드가 작동 상태로 들어갔음을 나타내는 녹색으로 변할 때까지 관찰합니다. 부팅 프로세스는 2분 정도 걸립니다.

  6. TeSys island DTM을 통해 아일랜드에 연결하고 SoMove 프로젝트 파일을 다음과 같이 로드합니다.

    1. TeSys island DTM을 실행합니다.

    2. 아일랜드에 연결합니다.

    3. 장치에 저장을 클릭합니다.

    4. PC에서 버스 커플러로 로드할 프로젝트 파일을 선택합니다.

      주의: TeSys island DTM는 프로젝트 파일 로드 프로세스의 일부로 아일랜드가 재부팅되도록 트리거합니다. LED의 색이 아일랜드가 작동 상태로 들어갔음을 나타내는 녹색으로 변할 때까지 관찰합니다. 부팅 프로세스는 2분 정도 걸립니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.