Verwendung des Modbus-Kommunikationsnetzwerks
Überblick
In diesem Kapitel wird beschrieben, wie der LTMR-Controller über den Netzwerk-Port mit dem Modbus-Protokoll verwendet wird.
WARNUNG |
|---|
|
STEUERUNGSAUSFALL
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
(1) Weitere Informationen finden Sie in der neuesten Ausgabe der Richtlinien NEMA ICS 1.1, „Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control“ (Sicherheitsrichtlinien für die Anwendung, Installation und Wartung von Halbleitersteuerungen).
WARNUNG |
|---|
|
UNERWARTETER NEUSTART DES MOTORS
Vergewissern Sie sich, dass die SPS-Applikationssoftware:
Beim Umschalten auf die Netzwerk-Steuerkanäle
kann der LTMR-Controller je nach Konfiguration
des Kommunikationsprotokolls den letzten bekannten Status der von
der SPS ausgegebenen Motorsteuerungsbefehle berücksichtigen und
den Motor automatisch neu starten.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
WARNUNG