Modbus-Kommunikationsprüfung
Einführung
Konfigurieren Sie die Netzwerkfunktion zuletzt. Auch wenn die Stecker angeschlossen sind, kann die Kommunikation zwischen den Controllern und der SPS erst dann aufgenommen werden, wenn Sie die korrekten Kommunikationsparameter über SoMove mit dem TeSys T DTM oder dem HMI eingegeben haben.
Dann können Sie die Kommunikationsfähigkeit Ihres Systems prüfen.
Schritt 1
Prüfen Sie an der Vorderseite des LTMR die zwei folgenden LEDs:
-
Fallback
-
PLC Comm
Der Kommunikations-Fallback wird durch eine rote LED (1) angezeigt.
|
Wenn die rote Fallback-LED |
Dann |
|---|---|
|
AUS |
befindet sich der LTMR nicht im Kommunikations-Fallback-Modus. |
|
EIN |
befindet sich der LTMR im Kommunikations-Fallback-Modus. |
Der mit PLC Comm gekennzeichnete Status der Modbus-Kommunikation wird über die gelbe LED (2) angezeigt.
|
Wenn die gelbe LED „PLC Comm" |
Dann ... |
|---|---|
|
AUS |
kommuniziert der LTMR nicht |
|
Blinken |
tauscht der LTMR Datenübertragungsblöcke aus (empfängt oder sendet). |
Schritt 2
Wenn das Gerät kommuniziert, die LEDs aber nicht leuchten, dass eine Verbindung aufgebaut ist, prüfen Sie die Kabel und Stecker, und beheben Sie mögliche Probleme mit den Anschlüssen.
Schritt 3
Wenn das Gerät nach wie vor nicht kommuniziert, prüfen Sie die Konfiguration über:
-
SoMove mit dem TeSys T DTM oder
-
dem HMI.
Die erkannte Kommunikationsunterbrechung kann verschiedene Ursachen haben: eine falsche Adresse, Geschwindigkeit oder Parität oder eine falsche SPS-Konfiguration usw.