Konfiguration des LTMR-Modbus-Netzwerk-Ports
Kommunikationsparameter
Bevor eine Kommunikation möglich ist, müssen Sie mit TeSys T DTM oder dem HMI die Modbus-Port-Kommunikationsparameter konfigurieren:
-
Netzwerk-Port – Adresseneinstellung
-
Netzwerk-Port – Baudrateneinstellung
-
Netzwerk-Port – Paritätseinstellung
-
Netzwerk-Port – Timeout Kommunikationsverlust
-
Netzwerk-Port – endian-Einstellung
Netzwerk-Port - Adresseneinstellung
Für die Geräteadresse kann ein Wert zwischen 1 und 247 eingestellt werden.
Die Werkseinstellung lautet „1“, was einem nicht definierten Wert entspricht.
Netzwerk-Port - Baudrateneinstellung
Mögliche Übertragungsraten sind:
-
1200 Baud
-
2400 Baud
-
4800 Baud
-
9600 Baud
-
19.200 Baud
-
Automatische Erfassung
Die Werkseinstellung lautet „Automatische Erfassung“. Bei dieser Einstellung kann der Controller seine Baudrate an die des Primärgeräts anpassen. 19.200 Baud ist die erste zu testende Baudrate.
Netzwerk-Port - Paritätseinstellung
Als Parität kann gewählt werden:
-
Gerade
-
Ungerade
-
Keine
Wenn die Einstellung für die Netzwerk-Baudrate „Automatische Erfassung“ lautet, kann der Controller seine Parität und das Stoppbit an die Werte des Primärgeräts anpassen. Gerade Parität ist als erstes zu testen.
Bei automatischer Erfassung wird die Parität automatisch eingestellt. Etwaige vorherige Einstellungen werden ignoriert.
Parität und Wert des Stoppbits sind miteinander verknüpft:
|
Ist die Parität ... |
Dann hat das Stoppbit den Wert ... |
|---|---|
|
gerade oder ungerade |
1 |
|
keine |
2 |
Netzwerk-Port - Kommunikationsverlust Timeout
Über „Netzwerk-Port - Kommunikationsverlust Timeout“ wird der Wert für die Zeitüberschreitung nach Verlust der Kommunikation mit der SPS definiert.
-
Gültiger Wertebereich: 1–9.999
Netzwerk-Port – Fallback-Einstellung
Über „Netzwerk-Port – Fallback-Einstellung“ wird die Fehlerausweichsequenz („Fallback-Modus“) bei Verlust der Kommunikation mit der SPS eingestellt.
Netzwerk-Port - Endian-Einstellung
Die Endian-Einstellung des Netzwerk-Ports ermöglicht den Tausch der beiden Wörter in einem Doppelwort.
-
0 = niederwertiges Wort zuerst (Little Endian)
-
1 = höherwertiges Wort zuerst (Big Endian, Werkseinstellung)