Uso de la red de comunicación Modbus
Descripción general
En este capítulo se describe cómo utilizar el controlador LTMR a través del puerto de red utilizando el protocolo Modbus.
ADVERTENCIA |
|---|
|
PÉRDIDA DE CONTROL
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
(1) Para más información, consulte NEMA ICS 1.1 (última edición), "Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control" (Directrices de seguridad para la aplicación, la instalación y el mantenimiento del control de estado estático).
ADVERTENCIA |
|---|
|
REARRANQUE INESPERADO DEL MOTOR
Compruebe que el software de aplicación de PLC:
Al seleccionar los canales de control de red,
y en función de la configuración del protocolo de comunicación,
el controlador LTMR puede tener en cuenta
el último estado conocido de los comandos de control del motor
procedentes del PLC y provocar el rearranque automático del motor.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
ADVERTENCIA