Formati dei dati
Panoramica
Il formato dati di una variabile di comunicazione può essere Integer, Parola o Parola[n], come descritto di seguito. Per maggiori informazioni sulle dimensioni e sui formati di una variabile, vedere Tipi di dati.
Integer (Int, UInt, DInt, IDInt)
Il formato Integer è suddiviso nelle seguenti categorie:
-
Int: intero con segno che utilizza un registro (16 bit)
-
UInt: intero senza segno che utilizza un registro (16 bit)
-
DInt: intero doppio con segno che utilizza 2 registri (32 bit)
-
UDInt: intero doppio senza segno che utilizza 2 registri (32 bit)
Per tutte le variabili di tipo Integer, il nome della variabile è completato dall'unità o dal formato, se necessario.
Esempio:
Indirizzo 474, UInt, Frequenza (x 0,01 Hz).
Parola
Parola: serie di 16 bit, dove ogni bit o gruppo di bit rappresenta dati di comando, monitoraggio o configurazione.
Esempio:
Indirizzo 455, Parola, registro di stato sistema 1.
|
bit 0 |
Sistema pronto |
|
bit 1 |
Sistema attivo |
|
bit 2 |
Disinnesto di sistema |
|
bit 3 |
Allarme di sistema |
|
bit 4 |
Sistema intervenuto |
|
bit 5 |
Reimpostazione disinnesto autorizzata |
|
bit 6 |
(non significativo) |
|
bit 7 |
Motore in marcia |
|
bit 8-13 |
Motore - rapporto corrente media |
|
bit 14 |
In remoto |
|
bit 15 |
Avviamento motore (in corso) |
Parola[n]
Parola[n]: dati codificati su registri contigui.
Esempi:
Indirizzi da 64 a 69, Parola[6], codice di riferimento commerciale controller (DT_CommercialReference).
Indirizzi da 655 a 658, Parola[4], (DT_DateTime).