DOCA0130IT-03

Configurazione della porta di rete Modbus del controller LTMR

Parametri di comunicazione

Prima di avviare una comunicazione, è necessario utilizzare TeSys T DTM o il terminale HMI per configurare i parametri di comunicazione della porta Modbus:

  • Porta di rete - impostazione indirizzo

  • Porta di rete - impostazione baud rate

  • Porta di rete - impostazione parità

  • Porta rete – timeout perdita di comunicazione

  • Impostazioni endian della porta di rete

Porta di rete - impostazione indirizzo

L’indirizzo del dispositivo deve essere impostato su un valore tra 1 e 247.

Il valore predefinito è 1, che corrisponde a un valore indefinito.

Porta di rete - impostazione baud rate

Possibili velocità di trasmissione:

  • 1200 Baud

  • 2400 Baud

  • 4800 Baud

  • 9600 Baud

  • 19200 Baud

  • Autorilevamento

L'impostazione predefinita è autorilevamento. In modalità Autorilevamento, il controller è in grado di adattare il baud rate a quello del dispositivo primario. 19.200 Baud è il primo baud rate da provare.

Porta di rete - impostazione parità

È possibile scegliere tra le seguenti opzioni di parità:

  • Pari

  • Dispari

  • Nessuno

Quando il baud rate della porta di rete è impostato su Autorilevamento, il controller è in grado di adattare la parità e il bit di stop a quello del dispositivo primario. "Pari" è la prima opzione di parità da provare.

In modo Autorilevamento la parità viene impostata automaticamente e le impostazioni precedenti vengono ignorate.

Il comportamento della parità e del bit di stop è collegato:

Se la parità è...

Il numero di bit di stop è...

Pari o dispari

1

Nessuna

2

Porta di rete - timeout perdita comunicazione

Il timeout della perdita di comunicazione della porta di rete viene utilizzato per determinare il valore di timeout dopo la perdita i comunicazione con il PLC.

  • Intervallo: 1- 9.999

Porta di rete - impostazione fallback

Il parametro Porta di rete - impostazione fallback è utilizzato per regolare la modalità fallback in caso di perdita di comunicazione con il PLC.

Porta di rete - impostazione endian

Le impostazioni endian della porta di rete permettono di trasformare due parole in una parola doppia.

  • 0 = prima la parola meno significativa (little endian)

  • 1 = prima la parola più significativa (big endian) (predefinito)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.