DOCA0130IT-03

Cablaggio della rete Modbus

Panoramica

Si raccomanda di collegare il controller LTMR alla rete Modbus sul bus RS 485 utilizzando un connettore RJ45 schermato.

Questa sezione descrive tre casi tipici di collegamento dei controller LTMR al bus tramite il connettore RJ45:

  • Collegamento di controller LTMR installati in un alloggiamento tramite scatole di derivazione a T.

  • Collegamento di controller LTMR installati in cassetti estraibili tramite scatole di derivazione a T.

  • Collegamento di controller LTMR installati in cassetti estraibili tramite cavi.

Regole di cablaggio Modbus

È necessario rispettare le seguenti regole di cablaggio per ridurre i disturbi EMC che influiscono sul comportamento del controller LTMR:

  • Distanziare il più possibile il cavo di comunicazione e i cavi di potenza o controllo (consigliati 30 cm o 11,8 in).

  • Se necessario, incrociare i cavi Modbus e i cavi di potenza ad angolo retto.

  • Installare i cavi di comunicazione il più vicino possibile alla piastra di messa a terra.

  • Non piegare o danneggiare i cavi. Il raggio di piegatura minimo è dieci volte il diametro del cavo.

  • Evitare di piegare il cavo ad angoli troppo stretti.

  • Usare solo i cavi raccomandati.

  • Tutti i connettori RJ45 devono essere metallici.

  • Il cavo Modbus deve essere schermato:

    • La schermatura del cavo deve essere collegata a una terra di protezione.

    • Accorciare al massimo la connessione della schermatura del cavo alla terra di protezione.

    • Se necessario collegare insieme tutte le schermature.

    • Eseguire la messa a terra della schermatura con una fascetta.

  • Se il controller LTMR è installato in un cassetto estraibile:

    • Collegare insieme tutti i contatti di schermatura nella parte con cassetto estraibile del connettore ausiliario alla terra del cassetto estraibile per creare una barriera elettromagnetica. Fare riferimento a Guida al cablaggio delle linee di comunicazione Okken (disponibile su richiesta).

    • Non collegare la schermatura del cavo alla parte fissa del connettore ausiliario.

  • Si raccomanda di mettere a ciascuna estremità del bus un adattatore di fine linea per evitare anomalie di funzionamento a livello del bus di comunicazione. Un adattatore di fine linea è già integrato nel dispositivo primario.

  • Installare il bus direttamente tra ciascun connettore, senza morsettiere intermedie.

  • Collegare la polarità comune (0 V) direttamente alla terra di protezione, preferibilmente in un solo punto per l'intero bus (in generale, sul dispositivo primario o su quello di polarizzazione).

Per maggiori informazioni, consultare il documento Electrical Installation Guide (disponibile solo in inglese), in particolare il capitolo sulla compatibilità elettromagnetica (EMC).

AVVISO
ERRORI DI COMUNICAZIONE
Per evitare errori di comunicazione dovuti a disturbi EMC, rispettare tutte le regole di cablaggio e messa a terra.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Controller LTMR installati in un alloggiamento

Schema di cablaggio per la connessione tramite connettore RJ45 al bus RS 485 dei controller LTMR installati in un alloggiamento:

1 Primario (PLC, PC o modulo di comunicazione) con adattatore di fine linea

2 Cavo Modbus schermato con due connettori RJ45 VW3 A8 306 R••

3 Messa a terra della schermatura del cavo Modbus

4 Scatole di derivazione a T Modbus VW3 A8 306 TF•• (con cavo)

5 Messa a terra delle scatole di derivazione a T Modbus

6 Adattatore di fine linea per presa RJ45 VW3 A8 306 R (120 Ω)

Controller LTMR installati in un quadro di comando motore Blokset o Okken

L'installazione di controller LTMR in cassetti estraibili di un quadro di comando presenta limitazioni specifiche a seconda del tipo di quadro:

  • Per l'installazione dei controller LTMR in un quadro di comando Okken, fare riferimento a Guida al cablaggio delle linee di comunicazione Okken (disponibile su richiesta).

  • Per l'installazione di controller LTMR in un quadro di comando Blokset, vedere la Guida al cablaggio delle linee di comunicazione Okken (disponibile su richiesta).

  • Per l'installazione di controller LTMR in altri tipi di quadri di comando, attenersi alle istruzioni EMC specifiche illustrate in questo manuale e consultare le istruzioni relative al tipo di quadro di comando specifico.

Controller LTMR installati in cassetti estraibili con cavi

Schema di cablaggio per la connessione al bus RS 485 tramite connettore RJ45 e cavi dei controller LTMR installati in cassetti estraibili:

1 Primario (PLC, PC o modulo di comunicazione) con adattatore di fine linea

2 Cavo Modbus schermato TSX CSA •00

3 Cavo Modbus schermato con un connettore RJ45 VW3 A8 306 D30

4 Messa a terra della schermatura del cavo Modbus

5 Cassetto estraibile

6 Parte con cassetto estraibile del connettore ausiliario

7 Parte fissa del connettore ausiliario

8 Adattatore di fine linea VW3 A8 306 DR 120 Ω)

Controller LTMR installati in cassetti estraibili con scatole di derivazione a T

Schema di cablaggio per la connessione al bus RS 485 tramite connettore RJ45 e scatole di derivazione a T dei controller LTMR installati in cassetti estraibili:

1 Primario (PLC, PC o modulo di comunicazione) con adattatore di fine linea

2 Cavo Modbus schermato con due connettori RJ45 VW3 A8 306 R

3 Cavo Modbus schermato con un connettore RJ45 VW3 A8 306 D30

4 Messa a terra della schermatura del cavo Modbus

5 Cassetto estraibile

6 Parte con cassetto estraibile del connettore ausiliario

7 Parte fissa del connettore ausiliario

8 Scatole di derivazione a T Modbus VW3 A8 306 TF• (con cavo)

9 Messa a terra delle scatole di derivazione a T Modbus

10 Adattatore di fine linea VW3 A8 306 R 120 Ω)

Elenco degli accessori Modbus

Definizione

Descrizione

Codice di riferimento

Scatole di derivazione a T

Scatola con due connettori femmina RJ45 per cavo di distribuzione ed un cavo integrato da 0,3 m (1 ft) con un connettore maschio RJ45 per derivazione

VW3 A8 306 TF03

Scatola con due connettori femmina RJ45 per cavo di distribuzione ed un cavo integrato da 1 m (3,2 ft) con un connettore maschio RJ45 per derivazione

VW3 A8 306 TF10

Adattatore di fine linea per connettore RJ45

R = 120 Ω

VW3 A8 306 R

Adattatore di fine linea per connettore di tipo aperto

R = 120 Ω

VW3 A8 306 DR

Elenco dei cavi Modbus

Definizione

Lunghezza

Codice di riferimento

Cavo schermato per bus Modbus, con connettori RJ45

0,3 m (1 ft)

VW3 A8 306 R03

1 m (3,2 ft)

VW3 A8 306 R10

3 m (9,8 ft)

VW3 A8 306 R30

Cavo schermato per bus Modbus con un connettore RJ45 e un'estremità spelata

3 m (9,8 ft)

VW3 A8 306 D30

Cavo schermato per bus Modbus, con due estremità spelate

100 m (320 ft)

TSX CSA 100

200 m (640 ft)

TSX CSA 200

500 m (1,600 ft)

TSX CSA 500

Cavo Belden

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.