DOCA0130ZH-03

数据格式

概述

通讯变量的数据格式可以为整数、字或字[n],具体如下文所述。有关变量大小与格式的更多信息,请参阅 Data Types

整数 (Int, UInt, DInt, IDInt)

整数分为下列类别:

  • Int:使用一个寄存器的有符号整数(16 位)

  • UInt:使用一个寄存器的无符号整数(16 位)

  • DInt:使用两个寄存器的有符号双整数(32 位)

  • UDInt:使用两个寄存器的无符号双整数(32 位)

有关所有整数型变量,变量名称带有其单位或格式(如需)。

示例

地址 474,UInt,频率 (x 0.01 Hz)。

Word

:16 位组,其中每位或位组代表命令、监控或配置数据。

示例

地址 455,,系统状态寄存器 1.

位 0

系统就绪

位 1

系统已开机

位 2

系统脱扣

位 3

系统警报

位 4

系统跳闸

位 5

已授权脱扣复位

位 6

(无意义)

位 7

电机正在运行

位 8-13

电机平均电流比

位 14

处于远程模式

位 15

电机正在启动(进行中)

字[n]

字[n]:在相邻寄存器上编码的数据。

示例:

地址 64 至 69,字[6],控制器商业型号 (DT_CommercialReference)。

地址 655 至 658,字[4],(DT_DateTime)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?