Controllo della comunicazione Modbus
Introduzione
Configurare l'interconnessione in rete per ultima. Anche se i connettori sono inseriti, la comunicazione tra i controller e il PLC non può avere inizio fino a quando non vengono inseriti i parametri di comunicazione tramite SoMove con TeSys T DTM o HMI.
Quindi, è possibile verificare che il sistema sia in grado di comunicare correttamente.
Passo 1
Sul frontale del controller LTMR, controllare i due LED:
-
Posizione di sicurezza
-
Comunicazione PLC
Il fallback di comunicazione è indicato da un LED rosso (1).
|
Se il LED di fallback rotto è... |
Significato |
|---|---|
|
OFF |
il controller LTMR non è in modalità di comunicazione fallback |
|
ON |
il controller LTMR è in modalità di comunicazione fallback |
Lo stato della comunicazione Modbus, contrassegnato come Comunicazione PLC, è indicato da un LED giallo (2).
|
Se il LED di comunicazione PLC giallo è... |
Significato |
|---|---|
|
OFF |
il controller LTMR non sta comunicando |
|
Intermittente |
il controller LTMR sta scambiando frame (ricezione o invio) |
Passo 2
Se il prodotto è in condizione di comunicare, ma i LED non sono accesi, controllare i cavi e i connettori e correggere tutti i problemi di connessione.
Passo 3
Se il prodotto continua a non comunicare controllare la configurazione tramite:
-
SoMove con TeSys T DTM, oppure
-
il terminale HMI.
L'interruzione della comunicazione rilevata può essere il risultato di indirizzo, velocità o parità errati o di una configurazione del PLC non corretta.