Configuration PROFIBUS DP via l’outil de configuration SyCon
Introduction
Avec le logiciel SyCon, vous pouvez configurer le réseau PROFIBUS DP et générer un fichier ASCII à importer dans la configuration de l’automate dans Unity Pro (ou PL7 ou Concept).
Conditions réseau
Les conditions réseau peuvent être les suivantes :
-
Protocole : PROFIBUS DP
-
Adresse : 4
-
Débit en bauds : 3 Mbit/s
Configuration d’un système TeSys T
Exemple de configuration de réseau :
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Importez votre fichier GSD en sélectionnant . |
2 |
Sélectionnez l’emplacement où les fichiers GS* ont été décompressés et cliquez sur OK. |
3 |
Insérez un primaire (maître) : |
4 |
Sélectionnez la vitesse réseau :
Les secondaires (esclaves) PROFIBUS DP adaptent automatiquement leur vitesse en bauds à celle du primaire (maître). |
5 |
Dans la fenêtre Cliquez sur le bouton et confirmez en cliquant sur . |
6 |
Insérez un secondaire (esclave) : |
7 |
Dans la fenêtre |
8 |
Sélectionnez
Remarque : Reportez-vous à la section Modules as Presented in the GS*-File. Passez aux étapes 9 à 12 si un mode de configuration A distance (R) a été sélectionné. |
9 |
Cliquez sur le bouton pour ouvrir la fenêtre . |
10 |
Cliquez sur le bouton pour ouvrir la fenêtre correspondante et définir les valeurs des paramètres. |
11 |
Cliquer sur OK. |
12 |
Cliquez sur le bouton de chaque boîte de dialogue ouverte pour confirmer les valeurs de paramètre sélectionnées. |
Enregistrer et exporter la configuration du réseau
Enregistrez et exportez la configuration afin de l’importer dans la configuration de l’automate (PL7, Concept ou Unity Pro).
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Sélectionnez pour ouvrir la fenêtre . |
2 |
Choisissez un emplacement dans .pb). et un nom dans puis cliquez sur (extension |
3 |
Sélectionnez .cnf). pour exporter la configuration dans un fichier ASCII (extension |
4 |
Importez la configuration PROFIBUS DP dans la configuration de l’automate (PL7, Concept ou Unity Pro). |