DOCA0131FR-03

Raccordement du réseau PROFIBUS DP

Présentation

Le moyen conseillé de relier un contrôleur LTMR à un réseau PROFIBUS DP sur le bus RS 485 est la connexion par le biais du connecteur blindé SUB-D 9 de type socle.

Cette section décrit la connexion de contrôleurs LTMR installés dans des tiroirs amovibles.

Précautions

Respectez toujours les recommandations de câblage et de connexion.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L’ÉQUIPEMENT
Cet équipement doit être installé, programmé et entretenu uniquement par du personnel qualifié.
  • Respectez toutes les instructions, normes et réglementations récentes.
  • Vérifiez les réglages des fonctions avant de démarrer le moteur.
  • Ne dégradez pas ou ne modifiez pas ces équipements.
Une configuration incorrecte peut entraîner un comportement imprévisible des équipements.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Règles de câblage PROFIBUS DP

Les règles de raccordement suivantes doivent être respectées afin de réduire les perturbations électromagnétiques susceptibles d’affecter le comportement du contrôleur LTMR :

  • Gardez une distance maximale entre le câble de communication et les câbles d’alimentation et/ou de commande (minimum 30 cm ou 11,8 pouces).

  • Si nécessaire, croisez le câble PROFIBUS DP et le câble d’alimentation à angle droit.

  • Installez les câbles de communication aussi près que possible de la plaque de mise à la terre.

  • Ne courbez pas et n'endommagez pas les câbles. Le rayon de courbure minimal est de 10 fois le diamètre du câble.

  • Évitez les angles aigus des chemins ou de passage du câble.

  • Utilisez uniquement les câbles recommandés.

  • Un câble PROFIBUS DP doit être blindé :

    • Le câble blindé doit être connecté à un dispositif de mise à la terre de protection.

    • La connexion du câble blindé à la mise à la terre doit être la plus courte possible.

    • Connectez tous les blindages si nécessaire.

    • Utilisez un collier pour mettre le blindage à la terre.

  • Lorsque le contrôleur LTMR est installé en tiroir amovible :

    • connectez les contacts blindés de la partie tiroir amovible du connecteur auxiliaire à la mise à la terre du tiroir amovible afin de créer une barrière électromagnétique. Voir le manuel Okken Communications Cabling & Wiring Guide (Guide de câblage et de raccordement de communications Okken), disponible sur demande.

    • Ne connectez pas le blindage du câble à la partie fixe du connecteur auxiliaire.

  • Placez une terminaison active à chaque extrémité du bus afin d'éviter les dysfonctionnements du bus de communication.

  • Câblez directement le bus placé entre chaque connecteur, sans bornier intermédiaire.

  • La polarité commune (0 V) doit être connectée directement à la terre, de préférence en un point unique, pour la totalité du bus. En général, ce point est choisi soit sur l’équipement primaire, soit sur le dispositif de polarisation.

Pour plus d’informations, reportez-vous au chapitre intitulé « EMC Guidelines » dans le document Electrical Installation Guide , référence EIGED306001EN (disponible en anglais uniquement).

AVIS
DYSFONCTIONNEMENT DE LA COMMUNICATION
Respectez toutes les règles de câblage et de mise à la terre pour éviter les dysfonctionnements de communication dus à des perturbations électromagnétiques.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Les contrôleurs LTMR installés dans un tableau de commande de moteur Blokset ou Okken

L’installation de contrôleurs LTMR dans les tiroirs amovibles d’un tableau de commande présente des contraintes spécifiques au tableau de contrôle :

  • Pour l’installation de contrôleurs LTMR dans un tableau de commande Okken, voir le manuel Okken Communications Cabling & Wiring Guide (Guide de câblage et de raccordement de communications Okken), disponible sur demande.

  • Pour l’installation de contrôleurs LTMR dans un tableau de commande Blokset, voir le manuel Blokset Communications Cabling & Wiring Guide (Guide de câblage et de raccordement de communications Blokset), disponible sur demande.

  • Pour l’installation de contrôleurs LTMR sur d’autres types de tableau de commande, suivez les instructions CEM décrites dans le présent guide et reportez-vous aux instructions spécifiques à votre type de tableau de commande.

Contrôleurs LTMR installés en tiroirs amovibles

Le schéma de raccordement pour la connexion de contrôleurs LTMR installés en tiroirs amovibles au réseau RS 485 via le connecteur SUB-D 9 et des câbles fixes se présente comme suit :

1 Primaire (automate, PC ou module de communication) avec terminaison en ligne

2 Câble PROFIBUS DP blindé TSX PBS CA •00

3 Connecteur SUB-D 9 à fiche 490 NAD 911 0•

4 Mise à la terre du câble PROFIBUS DP blindé

5 Tiroir amovible

6 Partie tiroir amovible du connecteur auxiliaire

7 Partie fixe du connecteur auxiliaire

8 Terminaison de ligne VW3 A8 306 DR (120 Ω)

Connecteur SUB-D 9 à fiche

La figure suivante montre en illustration la connexion d’un câble PROFIBUS DP :

Raccordement de connecteur SUB-D 9

Le tableau qui suit décrit la procédure de raccordement de l’interface de bus de connecteur SUB-D 9 :

Étape

Action

1

Dénudez l’extrémité du câble sur 33 mm (1,3 in.).

2

Coupez 24 mm (0,95 in.) de la tresse métallique et des gaines de blindage restantes, en conservant une longueur de 9 mm (0,35 in.).

3

Dénudez chaque fil sur 4,5 mm (0,18 in.) et montez sur les bornes.

Liste des accessoires PROFIBUS DP

Liste des accessoires de raccordement PROFIBUS DP :

Désignation

Description

Référence

Connecteur PROFIBUS DP SUB-D 9 à fiche

Connecteur avec terminaison

490 NAD 911 03

Connecteur en ligne

490 NAD 911 04

Connecteur en ligne avec port de programmation

490 NAD 911 05

Liste des câbles PROFIBUS DP

Liste des câbles de raccordement PROFIBUS DP :

Description

Référence

Câble de 100 m (328 ft)

TSX PBS CA 100

Câble de 400 m (1 312 ft)

TSX PBS CA 400

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.