通过 SyCon 配置工具配置 PROFIBUS DP
简介
借助 SyCon 软件,您可以配置 PROFIBUS DP 网络并生成一个 ASCII 文件以将 PLC 配置导入到 Unity Pro(或者 PL7 或 Concept)。
网络状况
网络状况示例
-
协议:PROFIBUS DP
-
地址:4
-
波特率:3Mb/s
配置 TeSys T 系统
网络配置示例:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
使用 导入您的 GSD 文件。 |
|
2 |
选择 GS* 文件的解压缩路径,然后单击“确定”。 |
|
3 |
插入主设备(主站): |
|
4 |
选择网络速度:
PROFIBUS DP 从设备(从站)自动将其波特率调整为主设备(主站)波特率。 |
|
5 |
在窗口中,从列表中选择一个主设备(主站)(比如 按 按钮,然后单击进行确认。 |
|
6 |
插入从设备(从站): |
|
7 |
在窗口中,从列表中选择 |
|
8 |
选择
注: 请参阅 Modules as Presented in the GS*-File。 如果选择了远程配置模式,则继续执行步骤 9 至 12。 |
|
9 |
单击按钮,打开窗口。 |
|
10 |
单击按钮,打开相应的窗口并设置参数值。 |
|
11 |
单击确定。 |
|
12 |
单击每个打开对话框窗口的按钮,以确认所选的参数值。 |
保存和导出网络配置
保存和导出配置,以便导入到 PLC 配置(PL7、Concept 或者 Unity Pro)中。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
选择以打开窗口。 |
|
2 |
选择和,然后单击(扩展名 .pb)。 |
|
3 |
选择可将配置导出为 ASCII 文件(扩展名 .cnf)。 |
|
4 |
将 PROFIBUS DP 配置导入 PLC 配置(PL7、Concept 或 Unity Pro)。 |