Principe et caractéristiques principales du protocole PROFIBUS DP
Présentation
PROFIBUS DP est une norme industrielle ouverte permettant une communication intégrée. Il s’agit d’un bus de terrain de série, assurant une connexion décentralisée entre des capteurs, des actionneurs et des modules d’E/S fabriqués par différents constructeurs, ainsi que leur connexion au niveau de contrôle du superensemble.
PROFIBUS DP (Distributed Periphery – Réseau primaire/secondaire) est un profil de communication PROFIBUS optimisé. Il offre une vitesse et une efficacité optimales, pour un coût de connexion limité. En outre, il est spécialement conçu pour les communications entre les systèmes d’automatisation et les équipements de périphérie distribués.
Le réseau PROFIBUS DP peut prendre en charge plusieurs systèmes primaires avec plusieurs systèmes secondaires.
Caractéristiques PROFIBUS DP
Le tableau suivant contient les spécifications du PROFIBUS DP :
|
Norme |
EN 501 70 DIN 19245 |
|
Equipement de transmission (profil physique) |
EIA RS-485 |
|
Procédure de transfert |
Semi-duplex |
|
Topologie de bus |
Bus linéaire avec terminaison de bus active |
|
Type de câble de bus |
Conducteurs à paire torsadée, blindés |
|
Connecteur |
SUB-D 9 broches Type ouvert |
|
Nombre de nœuds sur le bus |
Maximum 32 sans répéteur Maximum 125 avec trois répéteurs dans quatre segments |