Plan des registres (Organisation des variables de communication)
Introduction
Les variables de communication sont répertoriées dans des tableaux, en fonction du groupe auquel elles appartiennent (tel que identification, statistiques ou surveillance). Elles sont associées à un contrôleur LTMR, qui peut être équipé ou non d’un module d’extension LTME.
Groupes de variables de communication
Les variables de communication sont groupées selon les critères suivants<:hs>:
Groupes de variables |
Registres |
---|---|
Variables d’identification |
00 à 99 |
Variables statistiques |
100 à 449 |
Variables de surveillance |
450 à 539 |
Variables de configuration |
540 à 699 |
Variables de commande |
700 à 799 |
Variables de la table utilisateur |
800 à 999 |
Variables du programme utilisateur |
1200 à 1399 |
Structure des tableaux
Les variables de communication sont répertoriées dans des tableaux à 4 colonnes :
Colonne 1 Registre (au format décimal) |
Colonne 2 Type de variable Types de données |
Colonne 3 Nom de variable et accès via les requêtes de Lecture/écriture ou de Lecture seule Modbus |
Colonne 4 Remarque : code d’informations complémentaires. |
Remarque
La colonne Remarque fournit un code donnant des informations supplémentaires.
Les variables sans code sont disponibles pour toutes les configurations matérielles et sans restrictions fonctionnelles.
Le code peut être<:hs>:
-
numérique (1 à 9), pour des combinaisons matérielles spécifiques,
-
alphabétique (A à Z), pour des comportements système spécifiques.
Si la remarque est... |
Alors la variable est... |
---|---|
1 |
Disponible pour combinaison LTMR + LTMEV40 |
2 |
Toujours disponible, mais avec une valeur égale à 0 si aucun LTMEV40 n’est connecté. |
3-9 |
Inutilisé |
Si la remarque est... |
Alors... |
---|---|
A |
La variable peut être écrite uniquement lorsque le moteur est coupé* |
B |
La variable peut être écrite uniquement en mode configuration (par exemple : caractéristiques statiques)* |
C |
La variable peut être écrite uniquement lorsqu’il n’y a aucun déclenchement.* |
D-Z |
Inutilisé |
Adresses non utilisées
Les adresses non utilisées sont classées dans trois catégories :
-
Non significative, dans les tableaux de Lecture seule, cela signifie que vous devez ignorer la valeur lue, qu’elle soit égale à 0 ou non.
-
Réservée, dans les tableaux de Lecture/écriture, cela signifie que vous devez écrire 0 dans ces variables.
-
Interdite, cela signifie que les requêtes de lecture ou d’écriture sont refusées et que ces adresses ne sont pas accessibles.