Verdrahtung des PROFIBUS DP-Netzwerks
Überblick
Das empfohlene Verfahren zur Verbindung eines LTMR-Controllers mit einem PROFIBUS DP-Netzwerk auf dem RS 485-Bus ist der Anschluss über den geschirmten SUB-D 9-Anschlussstecker.
In diesem Abschnitt wird der Anschluss von LTMR-Controllern beschrieben, die in ausziehbaren Einschüben installiert sind.
Sicherheitsvorkehrungen
Befolgen Sie grundsätzlich die Empfehlungen zu Verkabelung und Anschlüssen.
WARNUNG |
|---|
|
NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSER GERÄTEBETRIEB
Diese Geräte dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal
installiert, programmiert und gewartet werden.
Eine fehlerhafte Konfiguration kann zu unvorhersehbarem
Verhalten der Geräte führen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden
zur Folge haben.
|
PROFIBUS DP-Verdrahtungsanweisungen
Die folgenden Verdrahtungsanweisungen sind zu beachten, um die elektromagnetischen Störeinflüsse auf das Verhalten des LTMR-Controllers zu minimieren:
-
Halten Sie zwischen dem Kommunikationskabel und den Netz- oder Steuerkabeln einen so großen Abstand wie möglich ein (mindestens 30 cm).
-
Überkreuzen Sie bei Bedarf das PROFIBUS DP-Kabel und die Netzkabel im rechten Winkel.
-
Installieren Sie die Kommunikationskabel so nahe wie möglich an der geerdeten Platte.
-
Achten Sie darauf, die Kabel nicht übermäßig zu biegen oder zu beschädigen. Der minimale Biegeradius entspricht dem 10-fachen Kabeldurchmesser.
-
Vermeiden Sie scharfe Knicke im Weg oder in der Durchführung des Kabels.
-
Verwenden Sie nur die empfohlenen Kabel.
-
Das PROFIBUS DP-Kabel muss geschirmt sein:
-
Der Kabelschirm muss an eine Schutzerde angeschlossen werden.
-
Der Anschluss des Kabelschirms an die Schutzerde muss so kurz wie möglich sein.
-
Verbinden Sie alle Schirme bei Bedarf.
-
Verwenden Sie eine Schelle zur Erdung der Schirmung.
-
-
Wenn der LTMR-Controller in einem ausziehbaren Einschub installiert ist:
-
Schließen Sie alle Schirmkontakte des Teils des AUX-Steckers am ausziehbaren Einschub an die Erdung des ausziehbaren Einschubs an, um eine elektromagnetische Barriere herzustellen. Siehe im Okken Communications Cabling & Wiring Guide (auf Anfrage erhältlich).
-
Schließen Sie den Kabelschirm nicht an den festen Teil des AUX-Steckers an.
-
-
Installieren Sie zur Vermeidung von Fehlfunktionen im Kommunikationsbus einen aktiven Leitungsabschluss an der Busleitung.
-
Verdrahten Sie den Bus direkt zwischen allen Steckern, d. h. ohne Klemmenleisten dazwischen.
-
Die gemeinsame Erdung (0 V) muss direkt an die Schutzerde angeschlossen werden – vorzugsweise an einem Punkt für den gesamten Bus. Im Allgemeinen wird dieser Punkt entweder am Primärgerät oder am Polarisationsgerät ausgewählt.
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „EMC Guidelines“ des Electrical Installation Guide , Dokumentnummer EIGED306001EN (nur in englischer Sprache erhältlich).
| HINWEIS |
|---|
|
KOMMUNIKATIONSSTÖRUNG
Beachten Sie alle Verkabelungs- und Erdungsanweisungen,
um Kommunikationsstörungen durch elektromagnetische Störeinflüsse
zu vermeiden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
Installsion der LTMR-Controller in einem Blokset- oder Okken- Motorsteuerungsschaltschrank
Wenn die LTMR-Controller im ausziehbaren Einschub eines Schaltschranks installiert werden, gelten je nach dem Schaltschranktyp spezifische Beschränkungen:
-
Anweisungen zur Installation der LTMR-Controller in einem Okken-Schaltschrank finden Sie im Okken Communications Cabling & Wiring Guide (auf Anfrage erhältlich).
-
Anweisungen zur Installation der LTMR-Controller in einem Blokset-Schaltschrank finden Sie im Blokset Communications Cabling & Wiring Guide (auf Anfrage erhältlich).
-
Befolgen Sie zur Installation der LTMR-Controller in anderen Schaltschranktypen die EMV-Anweisungen in diesem Handbuch beachten Sie auch die entsprechenden spezifischen Anweisungen für Ihren Schaltschranktyp.
Installation der LTMR-Controller in ausziehbaren Einschüben
Das Anschlussschema für den Anschluss der in ausziehbaren Einschüben installierten LTMR-Controller an den RS 485-Bus über die SUB-D 9-Buchse und festverdrahtete Kabel ist wie folgt:
1 Primärgerät (SPS, PC oder Kommunikationsmodul) mit Leitungsabschluss
2 Geschirmtes PROFIBUS DP-Kabel TSX PBS CA •00
3 9-poliger SUB-D-Steckverbinder 490 NAD 911 0•
4 Erdung des PROFIBUS DP-Kabelschirms
5 Ausziehbarer Einschub
6 Teil des AUX-Steckers am ausziehbaren Einschub
7 Fester Teil des AUX-Steckers
8 Leitungsabschluss VW3 A8 306 DR (120 Ω)
9-poliger SUB-D-Steckverbinder
Verdrahtung des 9-poligen SUB-D-Steckverbinders
In der nachfolgenden Tabelle ist das Verfahren zur Verdrahtung der 9-poligen SUB-D-Busschnittstelle beschrieben:
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Isolieren Sie am Kabelende ein Stück von 33 mm (1,3 in.) Länge ab. |
|
2 |
Schneiden Sie 24 mm (0,95 in.) vom Metallgeflecht und von den Abschirmfolien ab, sodass eine Länge von 9 mm (0,35 in.) verbleibt. |
|
3 |
Entfernen Sie am Ende jedes Leiters ein Stück von 4,5 mm (0,18 in.) Länge und befestigen Sie die Leiter an den Klemmen. |
PROFIBUS DP-Zubehörliste
Liste des PROFIBUS DP-Anschlusszubehörs:
|
Bezeichnung |
Beschreibung |
Bestellnummer |
|---|---|---|
|
PROFIBUS DP-SUB-D 9-Steckverbinder |
Steckverbinder mit Leitungsabschluss |
490 NAD 911 03 |
|
In-Line-Steckverbinder |
490 NAD 911 04 |
|
|
In-Line-Steckverbinder mit Programmierport |
490 NAD 911 05 |
Liste der PROFIBUS DP-Kabel
Liste der PROFIBUS DP-Anschlusskabel:
|
Beschreibung |
Bestellnummer |
|---|---|
|
100 m-Kabel |
TSX PBS CA 100 |
|
400 m-Kabel |
TSX PBS CA 400 |
WARNUNG