DOCA0132DE-01

Eigenschaften des CANopen-Netzwerks

Überblick

Der LTMR CANopen-Controller entspricht den CANopen-Standardspezifikationen.

Das CANopen – Handbuch zur Hardware bietet grundlegende Informationen über CANopen-Netzwerke, wie sie von Schneider Electric verwendet werden. Außerdem werden die CANopen-Infrastrukturkomponenten beschrieben, die von Schneider Electric für die Einrichtung eines CANopen-Netzwerks bereitgestellt werden.

Standardschema für CANopen-Netzwerke

Das vereinfachte Schema ist nachfolgend dargestellt:

Eigenschaften einer CANopen-Verbindung

Der CANopen-Standard ermöglicht bei verschiedenen Kenndaten Varianten:

  • Leitungsabschluss

  • Anzahl der Sekundärgeräte

  • Buslänge

Kenndaten

Wert

Typ des Kommunikationsprotokolls

CiA DS-301 V4.02

Typ der Hardware-Schnittstelle

CAN 2.0 A (2.0 B passiv)

Typ des Geräteprofils

Herstellerspezifisch

Maximale Anzahl der an einem Client angeschlossenen Sekundärgeräte

127

Maximale Anzahl der Sekundärgeräte pro Abzweigung

30

Kabelaufbau

Doppelkabel mit separater Schirmung und unterschiedlichem Durchmesser.

Die Schirmung besteht aus Aluminiumfolie + verzinnten Kupfergeflecht + Beidraht.

Der Aufbau für Fern- und Stichleitungen („Drops“) ist identisch.

Baudrate

  • 10 bis 1000 kBaud.

  • Eine Funktion zur automatischen Baudrateneinstellung steht ebenfalls zur Verfügung.

Anschlusstyp

9-poliger SUB-D-Steckverbinder und abnehmbare „Open-Style“-Klemmenleiste

Leitungsabschluss

Ein 120-Ω-Widerstand +/- 5 % an beiden Bus-Enden

Einsatz von Verstärkern

Ein CANopen-Netzwerk kann aus verschiedenen Gründen mit Verstärkern segmentiert werden:

  • Die maximale Länge der Summe von Abzweigungen wurde erreicht.

  • Es müssen mehr als 30 Sekundärgeräte an den Bus angeschlossen werden.

  • Die Abzweigung muss isoliert werden.

  • Eine Abzweigung wird benötigt.

  • Es sind abnehmbare Verbindungen mit Geräten erforderlich.

Weitere Informationen zur Topologie mit einem Verstärker finden Sie im CANopen - Handbuch zur Hardware.

Maximale Länge der Fernleitung

Die Kabellänge wird, wie in der folgenden Tabelle dargestellt, durch die Baudrate beschränkt:

Baudrate

Maximale Buslänge

1 MBaud

20 m (65,62 ft)

800 kBaud

40 m (131,23 ft)

500 kBaud

100 m (328 ft)

250 kBaud

250 m (820 ft)

125 kBaud

500 m (1.640 ft)

50 kBaud

1.000 m (3.280 ft)

20 kBaud

2.500 m (8.202 ft)

10 kBaud

5.000 m (16.404 ft)

In CANopen-Dokumenten wird bei 1 MBaud die maximale Länge oft mit 40 m (131,23 ft) angegeben. Bei dieser Länge wird nicht die in den CANopen-Geräten von Schneider Electric verwendete galvanische Trennung berücksichtigt.

Bei Berücksichtigung der galvanischen Trennung beträgt die Mindestnetzwerklänge 4 m (13,12 ft) bei 1 MBaud, und die maximale Länge beträgt 20 m (65,62 ft). Diese kann durch Stichleitungen oder andere Vorrichtungen verkürzt werden.

Maximale Länge einer Abzweigung

In der nachstehenden Tabelle ist die maximale Länge einer einzelnen Abzweigleitung (CANopen-Stichleitung) in Abhängigkeit von der Baudrate angegeben:

1 MBaud

800 kBaud

500 kBaud

250 kBaud

125 kBaud

50 kBaud

20 kBaud

10 kBaud

0,3 m

(0,98 ft)

3 m

(9,84 ft)

5 m

(16,40 ft)

5 m

(16,40 ft)

5 m

(16,40 ft)

60 m

(196,85 ft)

150 m

(492 ft)

300 m

(984 ft)

Maximale Länge aller Abzweigungen (am Bus)

In der nachstehenden Tabelle ist die maximale, kumulierte Länge aller an den CANopen-Bus angeschlossenen Abzweigungen in Abhängigkeit von der Baudrate angegeben:

1 MBaud

800 kBaud

500 kBaud

250 kBaud

125 kBaud

50 kBaud

20 kBaud

10 kBaud

1,5 m

(4,92 ft)

15 m

(49,21 ft)

30 m

(98,42 ft)

60 m

(196,85 ft)

120 m

(393 ft)

300 m

(984 ft)

750 m

(2.460 ft)

1500 m

(4.921 ft)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?