DOCA0132DE-01

Importieren der EDS-Datei in die CANopen-Konfigurationssoftware

EDS-Datei

Die verschiedenen Varianten der LTMR-Controller sind in den EDS-Dateien (Electronic Data Sheet = Elektronisches Datenblatt) beschrieben.

Wenn die LTMR-Controller nicht in Ihrem CANopen-Konfigurationstool erscheinen, müssen die entsprechenden EDS-Dateien importiert werden.

Die mit dem LTMR verknüpften EDS- und Symboldateien können von der Website www.se.com heruntergeladen werden ( Produkte > Automatisierungs- und Steuerungstechnik > Motorschutz & Leistungsschütze > Motorstarter & Digitales Lastmanagement > TeSys T > > Software und Firmware > EDS&GSD ). EDS-Dateien und -Symbole sind in einer komprimierten ZIP-Datei gruppiert, die Sie in ein Verzeichnis auf Ihrer Festplatte entpacken müssen.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Zuordnung der LTMR-Varianten und der zugehörigen EDS-Dateinamen.

Varianten

Beschreibung

EDS-Dateiname

TeSys T MMC L

Motormanagement-Controller, lokaler Konfigurationsmodus

TE_TESYST_MMC_L••••E.eds

TeSys T MMC L EV40

Motormanagement-Controller, LTMEV40, lokaler Konfigurationsmodus

TE_TESYST_MMC_L_EV40••••E.eds

TeSys T MMC R

Motormanagement-Controller, dezentraler Konfigurationsmodus

TE_TESYST_MMC_R••••E.eds

TeSys T MMC R EV40

Motormanagement-Controller, LTMEV40, dezentraler Konfigurationsmodus

TE_TESYST_MMC_R_EV40••••E.eds

Auswahlkriterien für TeSys T-LTMR-Controllervarianten

Es stehen vier EDS-Dateien für die vier möglichen Konfigurationen des TeSys T-Motormanagement-Controllersystems zur Verfügung:

Wählen Sie

Für folgende Applikation:

TeSys T MMC L

TeSys T-Motormanagement-Controllersystem ohne Erweiterungsmodul – über den HMI-Port konfigurierbar. Mit dieser Variante können Sie Ihre lokale Konfiguration beibehalten.

TeSys T MMC L EV40

TeSys T-Motormanagement-Controllersystem mit Erweiterungsmodul – über den HMI-Port konfigurierbar. Mit dieser Variante können Sie Ihre lokale Konfiguration beibehalten.

TeSys T MMC R

TeSys T-Motormanagement-Controllersystem ohne Erweiterungsmodul – über das Netzwerk konfigurierbar.

TeSys T MMC R EV40

TeSys T-Motormanagement-Controllersystem mit Erweiterungsmodul – über das Netzwerk konfigurierbar.

Im lokalen Konfigurationsmodus muss der Parameter „Freigabe – Konfig. über Netzwerk-Port“ deaktiviert werden. In diesem Modus wird die mit dem Magelis XBT oder dem TeSys T DTM über den HMI-Port durchgeführte Konfiguration beibehalten und eine Konfiguration durch eine SPS über das Netzwerk wird verhindert.

Im dezentralen Konfigurationsmodus muss der Parameter „Freigabe – Konfig. über Netzwerk-Port“ aktiviert werden. Damit wird die dezentrale Konfiguration des LTMR-Controllers durch eine SPS ermöglicht.

HINWEIS: Im dezentralen Modus gehen die durch die SPS überschriebenen Parameter verloren. Dieser Modus ist nützlich, wenn nicht betriebsbereite Geräte ausgetauscht werden.

Der Parameter „Freigabe – Konfig. über Netzwerk-Port“ ist standardmäßig eingestellt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.