Caractéristiques du réseau CANopen
Présentation
Le contrôleur LTMR CANopen respecte les spécifications de la norme CANopen.
Le Manuel d’installation du matériel CANopen fournit des informations de base sur les réseaux CANopen tels qu’utilisés par Schneider Electric. Il décrit également les composants d’infrastructure CANopen fournis par Schneider Electric pour configurer un réseau CANopen.
Schéma standard du réseau CANopen
Caractéristiques d’une connexion CANopen
La norme CANopen autorise des variantes en fonction de certaines caractéristiques :
-
Terminaison de ligne
-
Nombre de secondaires
-
Longueur du bus
|
Caractéristiques |
Valeur |
|---|---|
|
Type de protocole de communication |
CiA DS-301 V4.02 |
|
Type d’interface matérielle |
CAN 2.0 A (2.0 B passif) |
|
Type de profil de l’équipement |
Spécifique au fabricant |
|
Nombre maximal de secondaires connectés à un client |
127 |
|
Nombre maximal de secondaires par dérivation |
30 |
|
Structure des câbles |
Deux paires équipées de jauges différentes et de blindage séparés. Le blindage est composé de papier aluminium, d’une tresse de cuivre étamé et d’un conducteur de drainage. La structure est identique pour le câble principal et les câbles liaison. |
|
Vitesse en bauds |
|
|
Type de connecteur |
un bornier SUB-D 9 broches de type ouvert amovible. |
|
Terminaison de ligne |
Une résistance de 120 Ω +/- 5 % aux deux extrémités du bus |
Utilisation de répéteurs
Un bus réseau CANopen peut être segmenté avec des répéteurs pour de nombreuses raisons :
-
Longueur maximale de la somme de dérivations atteinte
-
Besoin de connecter plus de 30 secondaires sur le bus
-
Besoin d’isoler la dérivation
-
Besoin de dérivation
-
Besoin de connexion amovible à l’équipement
Pour plus d’informations sur une topologie avec répéteur, consultez le Manuel d’installation du matériel CANopen.
Longueur maximale du câble principal
La vitesse en bauds restreint la longueur de câble, comme indiqué dans le tableau qui suit :
|
Vitesse en bauds |
Longueur maximale du bus |
|---|---|
|
1 MBd |
20 m (65.62 ft) |
|
800 kBd |
40 m (131.23 ft) |
|
500 kBd |
100 m (328 ft) |
|
250 kBd |
250 m (820 ft) |
|
125 kBd |
500 m (1 640 ft) |
|
50 kBd |
1 000 m (3 280 ft) |
|
20 kBd |
2 500 m (8 202 ft) |
|
10 kBd |
5 000 m (16 404 ft) |
Dans les documents CANopen, la longueur maximale à 11 MBd est souvent de 40 m (131,23 ft). Cette longueur ne prend pas en compte l’isolation électrique utilisée dans les équipements Schneider Electric CANopen.
Lorsque l’isolation électrique est prise en compte, la longueur de réseau minimale est définie à 4 m (13,12 ft) à 1 MBd, et la longueur maximale à 20 m (65,62 ft), qui peut être raccourcie par le biais de tronçons de câble ou autres dispositifs.
Longueur maximale pour une dérivation
Le tableau suivant fournit la longueur maximale d’une dérivation (câble de dérivation CANopen) en fonction de la vitesse en bauds :
|
1 MBd |
800 kBd |
500 kBd |
250 kBd |
125 kBd |
50 kBd |
20 kBd |
10 kBd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0,3 m (0,98 ft) |
3 m (9,84 ft) |
5 m (16,40 ft) |
5 m (16,40 ft) |
5 m (16,40 ft) |
60 m (196,85 ft) |
150 m (492 ft) |
300 m (984 ft) |
Longueur maximale de tous les câbles de dérivation (sur le bus)
Le tableau qui suit fournit la longueur maximale cumulée de tous les câbles de dérivation connectés au bus CANopen en fonction de la vitesse en bauds :
|
1 MBd |
800 kBd |
500 kBd |
250 kBd |
125 kBd |
50 kBd |
20 kBd |
10 kBd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1,5 m (4,92 ft) |
15 m (49,21 ft) |
30 m (98,42 ft) |
60 m (196,85 ft) |
120 m (393 ft) |
300 m (984 ft) |
750 m (2 460 ft) |
1500 m (4 921 ft) |