将 EDS 文件导入到 CANopen 配置软件中
EDS 文件
在 EDS(电子数据表)文件中对不同的 LTMR 控制器型号进行了介绍。
如果 LTMR 控制器未出现在您的 CANopen 配置工具中,则必须导入相应的 EDS 文件。
与 LTMR 关联的 EDS 和图标文件可从 www.se.com 网站下载()。EDS 文件和图标划分到单个压缩 Zip 文件中,您必须将该文件解压到硬盘驱动器上的单个目录中。
下表给出了 4 种 LTMR 型号与相关 EDS 文件名之间的关联。
|
类型 |
描述 |
EDS 文件名 |
|---|---|---|
|
TeSys T MMC L |
电机管理控制器,本地配置模式 |
TE_TESYST_MMC_L••••E.eds |
|
TeSys T MMC L EV40 |
电机管理控制器,LTMEV40,本地配置模式 |
TE_TESYST_MMC_L_EV40••••E.eds |
|
TeSys T MMC R |
电机管理控制器,远程配置模式 |
TE_TESYST_MMC_R••••E.eds |
|
TeSys T MMC R EV40 |
电机管理控制器,LTMEV40,远程配置模式 |
TE_TESYST_MMC_R_EV40••••E.eds |
TeSys T LTMR 控制器变体的选择标准
存在与 TeSys T 电机管理控制器系统的四种可能配置相对应的四个 EDS 文件:
|
选择... |
如果想要使用... |
|---|---|
|
TeSys T MMC L |
可通过 HMI 端口进行配置的不带扩展模块的 TeSys T 电机管理控制器系统。此类型使您可以保留您的本地配置。 |
|
TeSys T MMC L EV40 |
可通过 HMI 端口进行配置的带扩展模块的 TeSys T 电机管理控制器系统。此类型使您可以保留您的本地配置。 |
|
TeSys T MMC R |
可通过网络进行配置的不带扩展模块的 TeSys T 电机管理控制器系统。 |
|
TeSys T MMC R EV40 |
可通过网络进行配置的带扩展模块的 TeSys T 电机管理控制器系统。 |
在本地配置模式中,必须禁用参数“通过网络端口启用配置”。该模式保留使用 Magelis XBT 或 TeSys T DTM 通过 HMI 端口创建的本地配置,并通过网络防止 PLC 配置。
在远程配置模式中,必须启用参数“通过网络端口启用配置”。这将使 PLC 能够以远程方式配置 LTMR 控制器。
默认情况下将设置“通过网络端口启用配置”参数。