Importation du fichier EDS dans le logiciel de configuration CANopen
Fichier EDS
Les différentes variantes de contrôleur LTMR sont décrites dans les fichiers EDS (Electronic Data Sheet – fiches de données électroniques).
Si les contrôleurs LTMR n’apparaissent pas dans votre outil de configuration CANopen, vous devez importer les fichiers EDS correspondants.
Les fichiers EDS et les icônes associés au LTMR peuvent être téléchargés depuis le site Web www.se.com (). Les fichiers EDS et les icônes sont regroupés dans un seul fichier Zip que vous devez décompresser vers un même répertoire sur votre disque dur.
Le tableau ci-dessous indique les associations entre les quatre variantes LTMR et les noms de fichiers EDS associés.
|
Variantes |
Description |
Nom de fichier EDS |
|---|---|---|
|
TeSys T MMC L |
Contrôleur de gestion de moteur, mode de configuration Local |
TE_TESYST_MMC_L••••E.eds |
|
TeSys T MMC L EV40 |
Contrôleur de gestion de moteur, LTMEV40, mode de configuration local |
TE_TESYST_MMC_L_EV40••••E.eds |
|
TeSys T MMC R |
Contrôleur de gestion de moteur, mode de configuration À distance |
TE_TESYST_MMC_R••••E.eds |
|
TeSys T MMC R EV40 |
Contrôleur de gestion de moteur, LTMEV40, mode de configuration À distance |
TE_TESYST_MMC_R_EV40••••E.eds |
Critères de sélection des variantes de contrôleur TeSys T LTMR
Quatre fichiers EDS correspondent aux quatre configurations possibles du système de contrôleur de gestion de moteur TeSys T :
|
Choisissez... |
Pour utiliser... |
|---|---|
|
TeSys T MMC L |
Un système de contrôleur de gestion de moteur TeSys T sans module d’extension, configurable via le port HMI. Cette variante vous permet de conserver votre configuration locale. |
|
TeSys T MMC L EV40 |
Un système de contrôleur de gestion de moteur TeSys T avec module d’extension, configurable via le port HMI. Cette variante vous permet de conserver votre configuration locale. |
|
TeSys T MMC R |
Un système de contrôleur de gestion de moteur TeSys T sans module d’extension, configurable via le réseau. |
|
TeSys T MMC R EV40 |
Un système de contrôleur de gestion de moteur TeSys T avec module d’extension, configurable via le réseau. |
En mode de configuration Local, le paramètre configuration – par port réseau doit être désactivé. Ce mode permet de conserver la configuration locale définie à l’aide de Magelis XBT ou TeSys T DTM ou via le port HMI et empêche la configuration de l’automate programmable via le réseau.
En mode de configuration À distance, le paramètre configuration – par port réseau doit être activé. Ceci permet à l’automate de configurer à distance le contrôleur LTMR.
Le paramètre configuration – par port réseau est défini par défaut.