Importazione di file EDS nel software di configurazione CANopen
File EDS
Le diverse varianti del controller LTMR vengono descritte nei file EDS (fogli elettronici).
Se il tool di configurazione CANopen non visualizza i controller LTMR, occorre importare i file EDS corrispondenti.
I file e le icone EDS associati al LTMR possono essere scaricati dal sito Web www.se.com (). I file e le icone EDS sono raggruppati in un unico file compresso con estensione ZIP che è necessario decomprimere in una cartella del disco rigido.
La tabella seguente indica l'associazione tra le quattro varianti di LTMR e i nomi dei file EDS associati.
|
Varianti |
Descrizione |
Nome del file EDS |
|---|---|---|
|
TeSys T MMC L |
Controller di gestione motori, modo configurazione locale |
TE_TESYST_MMC_L••••E.eds |
|
TeSys T MMC L EV40 |
Controller di gestione motori, LTMEV40, modo configurazione locale |
TE_TESYST_MMC_L_EV40••••E.eds |
|
TeSys T MMC R |
Controller di gestione motori, modo configurazione remota |
TE_TESYST_MMC_R••••E.eds |
|
TeSys T MMC R EV40 |
Controller di gestione motori, LTMEV40, modo configurazione remota |
TE_TESYST_MMC_R_EV40••••E.eds |
Criteri di selezione per le varianti dei controller TeSys T LTMR.
Sono disponibili quattro file EDS corrispondenti alle quattro possibili configurazioni del sistema controller di gestione motori TeSys T:
|
Selezionare... |
Per usare... |
|---|---|
|
TeSys T MMC L |
Un sistema controller di gestione motori TeSys T senza modulo di espansione, configurabile tramite la porta HMI. Questa variante consente di preservare la configurazione locale. |
|
TeSys T MMC L EV40 |
Un sistema controller di gestione motori TeSys T con modulo di espansione, configurabile tramite la porta HMI. Questa variante consente di preservare la configurazione locale. |
|
TeSys T MMC R |
Un sistema controller di gestione motori TeSys T senza modulo di espansione, configurabile tramite rete. |
|
TeSys T MMC R EV40 |
Un sistema controller di gestione motori TeSys T con modulo di espansione, configurabile tramite rete. |
Nel modo di configurazione locale il parametro config via rete - abilitazione porta deve essere disabilitato. Questo modo preserva la configurazione locale realizzata con Magelis XBT o TeSys T DTM, tramite porta HMI e impedisce la configurazione tramite rete del PLC.
Nel modo di configurazione remota il parametro config via rete - abilitazione porta deve essere abilitato. Questo consente al PLC di configurare il controller LTMR da remoto.
Nella configurazione predefinita il parametro config via rete - abilitazione porta è abilitato.