DOCA0256IT-01

Protezione da sovracorrente inversa normale

La tabella elenca i normali dati di protezione da sovracorrente inversa per la comunicazione PROFIBUS DP.

Slot Indice

Offset byte

Dimensioni (in byte)

L/S

X

Unità

Tipo

Portata

Valore predefinito

Backup

Nome del parametro

1 5

76

2

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Allarme
  • 2: Disinnesto
  • 3: Allarme e disinnesto

0

S

Impostazione della funzione

1 5

78

2

L/S

1

%IFLC*

UINT16

20–1000
(incrementi di 1)

50

S

Pickup

1 5

80

2

L/S

0,1

s

UINT16

1–200
(incrementi di 1)

1

Y

Moltiplicatore di tempo (TMS)

1 5

82

2

L/S

1

%IFLC*

UINT16

20–1000
(incrementi di 1)

50

S

Soglia di allarme

1 5

84

2

L/S

1

BITMAP

  • Bit 0: Tasto di reset

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: Comunicazione

  • Bit 3: Auto

3

S

Modalità di ripristino

1 5

86

2

L/S

0,1

s

UINT16

0–60000
(incrementi di 1)

0

S

Ritardo autoreset

1 5

88

2

Riservato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.