DOCA0256KO-01

날짜 및 시간 설정

이 표에는 PROFIBUS DP 통신에 대한 날짜 및 시간 설정이 나와 있습니다.

주의: 이 시계는 전원 공급 없이 12시간 동안 날짜와 시간을 기억합니다.

슬롯 인덱스

바이트 오프셋

크기(바이트)

RW

X

단위

유형

범위

기본값

Svd

매개 변수 이름

1 9

72

2

RW

1

UINT16

1~31
(1 단계)

1

Y

날짜

1 9

74

2

RW

1

UINT16

1~12
(1 단계)

1

Y

1 9

76

2

RW

1

UINT16

2000~2099
(1 단계)

2016

Y

1 9

78

2

RW

1

UINT16

0~23
(1 단계)

0

Y

1 9

80

2

RW

1

UINT16

0~59
(1 단계)

0

Y

1 9

82

2

RW

1

UINT16

0~59
(1 단계)

0

Y

1 9

84

4

예약됨

1 9

88

2

RW

1

UINT16

0~1
(1 단계)

0

N

RTC 업데이트

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.