Avertissements - Perte de communication
Acquittement d'un avertissement
Liste des avertissements possibles.
|
Avertissements |
Registres |
LULC033 |
Acquittement d'un avertissement |
|
|---|---|---|---|---|
|
460 Numéro de l’avertissement |
461 Bit de l’avertissement |
|||
|
ERR |
||||
|
Avertissement de surcharge thermique |
4 |
_.3 = 1 |
Eteint @JLD TBC
|
Automatique lorsque la surcharge est inférieure à 85 % |
|
Avertissement de perte de communication avec le client |
109 |
_.15 = 1 |
Clignotant |
Acquittement par le bit 703.3 Ce bit est actif sur le front montant et doit être remis à 0 via la programmation. |
Reprise après une perte de communication
Après acquittement par mise à 1 du bit 703.3, la reprise s’effectue en fonction des états des bits de contrôle 704.0 et 704.1.