1743234FR-08

Description du module et installation

Schéma du module

Connecteurs et voyants du module de communication Modbus LULC033 :

1

Voyant COMM vert indiquant l'état de la communication Modbus.

2

Voyant ERR rouge signalant un défaut du module de communication Modbus.

3

Voyant 24V vert indiquant la présence de tension aux sorties OA1, OA3, LO1.

4

Connecteur RJ45 de la liaison Modbus RS-485.

5

Raccordement de l’alimentation du module.

6

Raccordement de l’alimentation 24 V des sorties OA1, OA3, LO1.

7

Entrée TOR 2.

8

Entrée TOR 1.

9

Sortie TOR 1, affectable selon le registre de configuration (685 LSB).

10

Connecteur de précâblage bobine 24 V de la base puissance.

  • L’affectation de OA1 dépend du registre de configuration (686 LSB).

  • L’affectation de OA3 dépend du registre de configuration (686 MSB).

11

Connecteur pour la communication avec l'unité de contrôle avancée.

Description des voyants

Description des différents états des voyants lumineux du module de communication Modbus LULC033.

Voyants

Signification

Voyant COMM vert

Voyant ERR rouge

Voyant 24V vert

Clignotant (en alternance avec le voyant ERR)

Clignotant (en alternance avec le voyant COMM)

Allumé

Paramètres du bus en cours d’initialisation

Clignotant lors de la communication avec l'adresse du module

Eteint

Allumé

Fonctionnement normal

Eteint

Eteint

Eteint

Défaut : Tension 24 Vcc absente sur la borne 24 Vcc. Vérifiez la connexion entre l’alimentation et le module de communication.

Allumé

Allumé

Défaut interne sur le LULC033 Défauts internes

Clignotant

Allumé

Perte de communication sur le réseau Modbus

NOTE: Pendant le démarrage, comme le mode de repli par défaut est arrêt forcé, si aucune communication n'a été établie précédemment, le voyant rouge ERR se met à clignoter au bout d'une minute (temporisation par défaut).

Adressage à l'aide de commutateurs

L’adresse du module de communication Modbus est définie par des commutateurs placés sous le module. Retournez le module pour y accéder :

  1. Le module est livré avec l'adresse par défaut 1

  2. Exemple de configuration avec l'adresse 20

La plage de valeurs acceptées est comprise entre 1 et 31.

Le codage de l’adresse est en binaire.

Le bit de poids faible (LSB) est à droite, signalé par .

L'adresse 0 n'est pas prise en compte par le module car elle est utilisée par le client pour une requête de diffusion générale.

NOTE: L'adressage n'est pris en compte qu’à la mise sous tension du module de communication.

Ordre de montage sur une base

Le module LULC033 s'installe dans une base de puissance ou une base contrôleur (sur le dessous de l'unité de contrôle qui le verrouille en position).

Pour installer le module dans la base puissance ou la base contrôleur :

Etape

Action

1

Choisissez les bornes de raccordement du précâblage bobine.

2

Insérez le module de communication Modbus LULC033.

3

Insérez l'unité de contrôle qui verrouille le module.

Le schéma ci-dessous illlustre ces étapes. L'installation du module de communication Modbus LULC033 correspond à l'étape (2). Les numéros indiquent à la fois l’ordre de montage des composants et leur emplacement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?