1743234FR-08

Consignes de sécurité

ATTENTION
UTILISATION DANGEREUSE
Ces équipements doivent être installés, configurés et utilisés uniquement par un personnel qualifié.
  • Les utilisateurs doivent suivre toutes les consignes, les normes et règlements en vigueur.
  • Vérifiez les réglages des fonctions avant de démarrer le moteur.
  • Ne modifiez pas ces équipements et ne les rétrogradez pas.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
ATTENTION
PRECAUTIONS D’UTILISATION DES VARIABLES DE COMMUNICATION
  • Utilisez la liaison série uniquement pour la transmission d'informations non critiques pour l'application.
  • Les données relatives aux états et aux valeurs de courants de charge du départ-moteur sont transmises avec un certain retard. De ce fait, ces informations ne doivent pas être utilisées dans le traitement effectif des sécurités et des arrêts d'urgence.
  • Les informations telles que Sens direct, Sens inverse, Arrêt, ne doivent pas être utilisées dans les circuits de sécurité et d'arrêt d'urgence.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?