DOCA0160IT-00

Modifica della password

Passaggio

Azione

Schermata

1

Premere il pulsante OK per più di 2 s.

Risultato: Idn lampeggia sullo schermo.

2

Premere due volte il pulsante per selezionare il menu SEt.

3

Premere il pulsante OK.

Risultato: l'icona del lucchetto lampeggia e sullo schermo viene visualizzata l'impostazione della password on.

4

Utilizzare i pulsanti e per inserire la password per sbloccare l'impostazione di protezione tramite password.

5

Premere il pulsante OK per confermare la password immessa.

Risultato: se la password viene convalidata, l'impostazione password on lampeggia sullo schermo.

6

Utilizzare i pulsanti e per impostare una nuova password.

7

Premere il pulsante OK per salvare la nuova password.

Risultato: l'icona del lucchetto lampeggia e sullo schermo viene visualizzata l'impostazione della password on.

8

Per uscire dal sottomenu corrente, selezionare il sottomenu ESC utilizzando il pulsante o e premere il pulsante OK.

Risultato: SEt lampeggia sullo schermo.

9

Per uscire dal menu e visualizzare la schermata Home, selezionare il sottomenu ESC con il pulsante o e premere il pulsante OK.

Risultato: viene visualizzata la schermata Home.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?