DOCA0160FR-00

Sélection du tore

AVERTISSEMENT
RISQUE DE NON-PROTECTION OU DE TEMPS DE DECLENCHEMENT SUPERIEUR A 50 ms
  • La connexion du tore au relais VigiPacT RHB doit être sélectionnée en fonction de l'application.
  • N'utilisez pas le relais VigiPacT RHB en association avec le disjoncteur ComPacT NSXm avec la protection différentielle réglée sur 30 mA.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Pour la conformité à la norme IEC/EN 60947-2 annexe M, utilisez les tableaux ci-dessous pour sélectionner le tore adapté à votre application, selon :

  • le seuil d'alarme >I2 de la protection différentielle

  • le courant nominal du disjoncteur ComPacT NSX ou ComPacT NSXm

Sélection du tore avec disjoncteur ComPacT NSX

Sélection du tore avec disjoncteur ComPacT NSXm

Le temps de déclenchement du relais VigiPacT RHB associé à un disjoncteur ComPacT NSXm avec protection différentielle réglée sur 30 mA n'est pas compatible avec la norme IEC/EN 60947-2 annexe M.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?