DOCA0160IT-00

Selezione del toroide

AVVERTIMENTO
RISCHIO DI PERIODO DI NON PROTEZIONE O SGANCIO SUPERIORE A 50 ms
  • Il collegamento del toroide al relè VigiPacT RHB deve essere selezionato in base all'applicazione.
  • Non utilizzare il relè VigiPacT RHB in associazione con l'interruttore automatico ComPacT NSXm con protezione differenziale impostata a 30 mA.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Per la conformità con la normativa IEC/EN 60947-2, allegato M, utilizzare le tabelle seguenti per selezionare il toroide adatto all'applicazione, in base a:

  • soglia di allarme >I2 della protezione differenziale

  • corrente nominale dell'interruttore ComPacT NSX o ComPacT NSXm

Selezione del toroide con interruttore ComPacT NSX

Selezione del toroide con interruttore ComPacT NSXm

Il tempo di sgancio del relè VigiPacT RHB in associazione con un interruttore ComPacT NSXm con protezione differenziale a 30 mA è incompatibile con la normativa IEC/EN 60947-2 allegato M.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?