DUG_FLS_LK-01

Om enheden

LK FUGA® Wiser batteritryk 4 slutte (efterfølgende kaldet Trådløs kontakt/mobil kontakt/FUGA batteritrykknap ) er en batteridrevet trådløs kontakt, der anvendes til at styre en gruppe Zigbee-enheder (som f.eks. lys og jalousi) i det samme Zigbee-netværk. Enheden kan konfigureres med Wiser-appen.

Funktioner for den trådløse kontakt:

  • Styr en gruppe (f.eks. styring af belysning og jalousier).

  • Udløs/aktivér et scenarie (f.eks. filmaften, godnat-scenarie).

  • Meddelelse om lavt batteriniveau.

BEMÆRK: Byggematerialer kan forårsage interferens, som påvirker afstande mellem gateway og enhed og mellem enhed og enhed. I det fri er der ingen interferens, så afstanden kan være meget længere.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?