Puck lyskontakt (puck)
- Hvis du ikke har brug for den nederste tangent på den trådløse Wiser kontakt, kan du udskifte den med en blindplade.
- Fjern den øverste tangent, og tryk kortvarigt på den venstre trykknap 5 gange hurtigt efter hinanden på den trådløse Wiser kontakt.
-
Følg en af valgmulighederne for at parre pucken:
ADVARSELFARE FOR ELEKTRISK STØD- Overhold forskrifterne for arbejde på strømførende dele.
- Udløs kun knapperne på enheden med isoleret hjælpeudstyr, der opfylder kravene i EN 60900.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.- Tryk kortvarigt på indstillings-/nulstillingsknappen 5 gange hurtigt efter hinanden på pucken.
- Tryk kortvarigt på den mekaniske trykknap 5 gange hurtigt efter hinanden.
Statuslysdioden blinker grønt på pucken.BEMÆRK: Hvis pucken er placeret bag den mekaniske trykknap, er statuslysdioden ikke synlig.Lyset, der er forbundet med pucken, blinker et par gange. Statuslysdioden holder op med at blinke grønt på den trådløse Wiser kontakt og pucken. Pucken kan nu styres af den trådløse Wiser kontakt.