DUG_FLS_LK-01

Oprettelse af et scenarie

Sådan oprettes et scenarie:
  1. På siden Hjem trykkes på .
  2. Gå til Scenarie > + for at oprette et scenarie.
  3. Tryk på Rediger navn , indtast gruppenavn (A), og tryk på Gem.
    TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer dit scenarie, ved at trykke på .

  4. Tryk på Tilføj opgave (B) i afsnittet Handling for at åbne rullemenuen.
  5. I menuen Tilføj opgave kan du udføre en af eller alle følgende handlinger (C):
    • Kør enheden - vælg de enheder, som du ønsker i scenariet.
    • Forsinkelse - indstil forsinkelsestiden.
    BEMÆRK: Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af.

  6. Tryk på Kør enheden, og vælg de enheder og dens funktioner, du vil tilføje, og tryk på Næste.
    EKSEMPEL: Hvis du vil åbne et gardin, skal du trykke på Gardinkontakt > Kontrol > Åbn og trykke på Gem.
  7. Tryk Gem, når alle handlingerne er indstillet.
    TIP: Du kan navigere til Tilsluttet trådløs kontakt > Øverste højre tast > Scenarie og trykke på + for at oprette et scenarie.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?