DUG_FLS_LK-01

Tilføjelse af en belysningsgruppe

Sådan tilføjes en belysningsgruppe til den øverste og nederste venstre tast:
  1. På siden Hjem trykkes på Alle enheder > Tilsluttet trådløs kontakt.
  2. På kontrolpanelsiden trykkes på Øverste venstre tast > Belysningsgruppe > +.
  3. Tryk på Rediger navn , indtast gruppenavn (A), og tryk på Gem.
    TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din gruppe, ved at trykke på .

  4. Tryk på Tilføj opgave for at vælge en enhed i listen, og tryk på Næste.
    BEMÆRK: Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af.

  5. Tryk på Gem, når alle handlingerne er indstillet.
  6. Vælg den lysgruppe (B), du vil knytte til trykknappen, på siden Belysningsgruppe.
  7. Tryk kortvarigt på den øverste højre trykknap 3 gange for at aktivere enheden, og tryk på Sikker (C) på appen.

    Belysningsgruppen tilføjes nu til den øverste og nederste venstre tast (D).

    BEMÆRK: Hvis du føjer en jalousi-/scenariegruppe til en tangent, fjerner appen belysningsgruppen fra tangenten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?