DUG_FLS_LK-01

Fjernelse af enheden

Ved hjælp af Wiser-appen kan du fjerne en enhed fra enhedslisten.
  1. På siden Hjem trykkes på Alle enheder > Trådløs kontakt.
  2. Tryk på for at få vist flere oplysninger.
  3. Tryk på Fjern og Fabriksindstillinger for enhed (A), og tryk kortvarigt 3 gange på den øverste højre trykknap for at aktivere enheden.

    TIP: På siden Hjem kan du trykke og holde på den Trådløse kontakt for at fjerne enheden.
    BEMÆRK: Når du fjerner enheden, nulstiller du enheden. Hvis du stadig har et problem med nulstillingen, skal du se Nulstilling af enheden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?