DUG_FLS_LK-01

LED-indikationer

Parring af enheden

Brugerhandling

Lysdiode-indikator

Status

Tryk på den øverste højre trykknap 3 gange

Lysdioden blinker orange én gang i sekundet.

Parringstilstand er aktiv i 30 sekunder. Når parringen er afsluttet, lyser lysdioden grønt i et par sekunder, inden den slukkes.

Nulstilling af enheden

Brugerhandling

Lysdiode-indikator

Status

Tryk på trykknappen 3 gange, og hold den trykket ned én gang i > 10 sek.

Lysdioden blinker rødt én gang i sekundet.

Enheden er nu i nulstillingstilstand. Enheden genstarter derefter, og lysdioden begynder at blinke grønt, inden den slukkes.

Batteriniveau

Lysdiode-indikator

Status

Lysdioden blinker rødt én gang, når der trykkes på en trykknap.

Batteriet er lavt (< 10 %), udskift den trådløse kontakts batteri.

BEMÆRK: Der vises en pop op-meddelelse på appen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?