DUG_FLS_LK-01

Tilføjelse af en jalousigruppe

Sådan tilføjes en jalousigruppe til en tangent:
  1. På siden Hjem trykkes på Alle enheder > Tilsluttet trådløs kontakt.
  2. På kontrolpanelsiden trykkes på Øverste højre tast > Jalousigruppe > +.
  3. Tryk på Rediger navn , indtast gruppenavn (A), og tryk på Gem.
    TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer din gruppe, ved at trykke på .

  4. Tryk på Tilføj opgave for at vælge en enhed i listen, og tryk på Næste.
    BEMÆRK: Du kan tilføje en eller flere handlinger ved hjælp af .

  5. Tryk på Gem, når alle handlingerne er indstillet.
  6. På siden Jalousigruppe vælges den jalousigruppe (B), som du vil knytte til trykknappen.
  7. Tryk kortvarigt på den højre trykknap 3 gange på den Trådløse kontakt for at aktivere enheden, og tryk på Sikker på appen.

    Jalousigruppen tilføjes nu til tangenten (D).

    BEMÆRK: Hvis du føjer en lys-/scenariegruppe til den højre/venstre tangent, fjerner appen jalousigruppen fra tangenten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?