Tekniske data
Batteri |
CR2032 |
|
Batteriets levetid |
Op til 5 år (afhængigt af anvendelseshyppighed og batterikvalitet) |
|
IP-beskyttelse |
IP20 |
|
Driftsfrekvens |
2405-2480 MHz |
|
Maks. transmitteret effekt |
<10 mW |
|
Driftstemperatur |
-10 °C til 50 °C |
|
Relativ fugtighed |
10% til 95% |
|
Kommunikationsprotokol |
Zigbee 3.0 |