DUG_FLS_LK-01

Manuel parring af enhed

Følg trinene for at parre enheden manuelt:
BEMÆRK: Husk at isætte batteriet for at tænde for enheden.
  1. Fjern vippekontakterne med skruetrækkeren for at se lysdioden.
  2. På Wiser-appens side Hjem trykkes på +.
  3. Tryk på , vælg Wiser Gateway, og tryk på Udført.
  4. Vælg en af indstillingerne for at tilføje en enhed (A):
    • Tilføj enhed med installationskode
    • Tilføj enhed uden installationskode

    TIP: Det anbefales at tilføje enheden med installationskode af hensyn til sikkerheden.
  5. For at parre enheden med en installationskode skal du trykke på Tilføj enhed med installationskode for at få vist rullemenuen. Vælg en af indstillinger (B):
    • Scan installationskode - du kan scanne enheden for installationskoden.
    • Indtast installationskoden manuelt - Du kan manuelt indtaste installationskoden fra enheden.
    Efter scanning eller indtastning af installationskoden skal du fortsætte til trin 7.

  6. Tryk på Tilføj enhed uden installationskode for at parre enheden uden installationskode.
  7. Tryk kortvarigt på trykknappen i det øverste hjørne 3 gange.
    Lysdioden blinker gult.
  8. I appen skal du vælge Bekræft, at LED'en blinker (C) og trykke på Start konfiguration.

  9. Efter et par sekunder viser en konstant grøn LED, at enheden er blevet parret med Gateway'en/hub'en.

  10. Når enheden er tilføjet i appen, skal du trykke på Udført.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?