DUG_FLS_LK-01

Parring af enhed med automatisk scanning

Parring af enheden med automatisk scanning registrerer automatisk enheden, når den tilsvarende enhed tændes.
BEMÆRK: Husk at isætte batteriet for at tænde for enheden.
  1. Fjern vippekontakterne med en skruetrækker for at se lysdioden.
  2. Tryk på + på siden Hjem.
  3. Tryk på Aut. scanning > Bekræft.
  4. Aktivér tilladelser til Adgang til placering og Wi-Fi for at scanne enheden, og tryk på Start scanning.
    BEMÆRK: Hvis du har flere gateways, skal du udføre trin 5 eller fortsætte til trin 6.
  5. Tryk på Vælg gateway, og vælg Wiser-gateway'en i rullemenuen.
  6. Tryk kortvarigt på den øverste højre trykknap 3 gange, og vent et par sekunder, indtil enhedens søgning er afsluttet.
    TIP: Hvis du vil parre flere enheder, skal du udføre trin 5 på hver enhed og vente et par sekunder.
  7. Tryk på Næste (A), og vælg FUGA batteritrykknap .
  8. Tryk på Udført, når enheden er parret.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?