DUG_Exxact FLS_WSE-01

Kaihdinryhmän lisääminen

Kaihdinryhmän lisääminen oikeanpuoleiselle ylä- ja alapainikkeelle:
  1. Napauta Pääsivulla Kaikki laitteet > Langaton kytkin.
  2. Napauta ohjauspaneelisivulla Oikea yläpainike > Kaihdinryhmä > +.
  3. Napauta Muokkaa nimeä , kirjoita ryhmän nimi (A) ja napauta Tallenna.
    VINKKI: Voit valita ryhmää kuvaavan kansikuvan napauttamalla .

  4. Valitse luettelosta mikä tahansa laite napauttamalla Lisää tehtävä ja sitten Seuraava.
    HUOMAUTUS: Voit lisätä yhden tai useita toimintoja käyttämällä .

  5. Kun kaikki toiminnot on asetettu, valitse Tallenna.
  6. Valitse Kaihdinryhmä-sivulla kaihdinryhmä (B), jonka haluat määrittää painikkeelle.
  7. Aktivoi laite painamalla Langattoman kytkimen oikeaa yläpainiketta lyhyesti kolme kertaa, ja napauta sovelluksessa Selvä.

    Kaihdinryhmä lisätään nyt oikeanpuoleiseen ylä- ja alapainikkeelle (D).

    HUOMAUTUS: Jos lisäät oikealle ylä-/alapainikkeelle valaistus-/tilanneryhmän, sovellus poistaa kaihdinryhmän oikeasta ylä-/alapainikkeesta.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?